平型ビニルコードのレビュー

平均満足度 4.64 (28件のレビュー)
商品レビューを投稿する
平型ビニルコード オーナンバ
オーナンバ
12,980 / 税込 14,278
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品 【用途】交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに
28件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社オーレックス 様2020-03-13
用途:
タイマー制御配線
対象商品:
37673483

タイムスイッチ制御盤から各機器への制御信号を分配するのに使用。
200VAC0.1A程度に耐えれば良いので、これをチョイス。
パッケージに丸穴が開いていて、そこから取り出す使い方ができます。

2019-10-29
用途:
水耕栽培のセンサー 水位センサー 温度センサー等の配線に使用
対象商品:
37673474

大変 便利に使用して居ます 色も白できれいです ありがとうございました

1人が参考にしています
大沼電気管理事務所 様2019-09-26
用途:
機器の試験に使う。
対象商品:
37673501

想定通りで良いと思います。半田の載りも良かったです。

2人が参考にしています
砂田マサキ 様2019-06-19
用途:
扱いやすいです
対象商品:
37673483

電磁バルブの配線に使用しています。
銅線はより線で、しなやかです、日光に当たらないような工夫はしていますが、目視点検しても、抵抗点検しても異常ありません。

1人が参考にしています
横浜中央郵便局 様2019-03-18
用途:
照明増灯用電源コードとして
対象商品:
37673474

平成も終わり頃で、蛍光灯を使うのかと疑問に思われると思いますが、使い古しの20w蛍光灯器具で倉庫内の一部に増灯し短時間のみ点灯したく考えました。ものたろう様の商品に「VFF0.75×2C」コード100mが非常に安価で販売されてました。電源コードは太い物が良いと言う固定観念からいつもなら「VFF1.25×2C」以上の電源コードを使ってましたが、今回このコードを使い、非常に重宝しました。コードも細く真っ白で見栄えが良く、更に取り回しも良い。わずか20wですから、この細さで十分。良い商品を販売している「ものたろう」様の商品力恐れ入りました。

2人が参考にしています
ワイド株式会社 様2019-04-04
用途:
小型LED電源基板
対象商品:
37673465

価格に満足している。仕様も問題無し。被覆がもう少し柔らかいとうれしい。

株式会社まゆみコーポレーション 様2018-05-12
用途:
屋内配線工事
対象商品:
37673465

屋内配線時少々引っ張っても丈夫で助かりました。次回も注文します。

ナイトウ 様2019-03-04
用途:
コードが少なくなり購入いたしました。
対象商品:
37673517

もう少し太いと思いましたが到着しましたら少し細いように感じています。

2017-10-14
用途:
スイッチ回路の延長
対象商品:
37673501

安くしなやかで使いやすい。極性がわかるようになっていて便利でした。

1人が参考にしています
2017-09-11
用途:
音響業務
対象商品:
37673465

問題なく使用できます。
TPスピーカーばら撒きに使いましたが、
CPも高く今後も注文しようと考えます。

1人が参考にしています
2017-07-05
用途:
仮設のスピーカーケーブルとして
対象商品:
37673474

設置と撤去の時に、やわかくて使い勝手が良かったです。

1人が参考にしています
山本ケミカル株式会社 様2017-07-13
用途:
機械の配線に
対象商品:
37673483

柔らかいので取り回しがよく、作業効率がいい。ドラムになっていると最高!

株式会社 リスロンホーム 様2017-04-30
用途:
配線工事
対象商品:
37673474

ボイラーのリモコン延長、TVインターホーン等に使用
ノーブランドでも関係なしに使えます。

2017-10-02
用途:
イベント用品を製作
対象商品:
37673517

注文してからすぐに到着し、商品もとても満足しています。

2016-11-09
用途:
機器内配線
対象商品:
37673474

フレキシブルで使いやすいです。

アーチネット 様2016-04-03
用途:
電気工事
対象商品:
37673474

柔らかくて使いやすかったです。ドラムに巻いてあるか、箱入りならさらに良いと思います。理想はもう少し安いと助かります。

日本スラスト株式会社 様2015-10-15
用途:
延長コードとして利用します
対象商品:
37673465

LANケーブルなどは長さがケーブルに印字されているので配管を通すときやどれくらい使ったかがわかりやすいのでこの商品もある一定の長さごとに印などが表記されるととても便利に使うことができると思います。

2015-10-30
用途:
機器内配線
対象商品:
37673465

機器内配線に使用しています。加工性が良いです。

2015-10-16
用途:
照明器具への配線
対象商品:
37673492

柔らかくて使いやすい。ドラムに巻いてあったらさらに良いと思います。

2016-05-13
用途:
自動散水機用
対象商品:
37673465

問題なく使用中。