IV(より線) 600Vビニル絶縁電線のレビュー
2025-07-23
- 用途:
- アース線用
アース線用ですが識別したいため黄色を購入。一般的な色以外もあるため入れ替えの際に識別可能で便利。
1人が参考にしています
2020-12-28
- 用途:
- ワイヤアンテナの敷設に使用しました。
- 対象商品:
- 60851926
今まで2sqIVを使用していましたが電線断面積
を少ないため今回5.5sq IVに交換アンテナの
周波数帯域が断面積拡大により広がり満足し
ています。
2人が参考にしています
クマザキカラー 様2020-12-24
- 用途:
- バッテリーの配線
- 対象商品:
- 60852084
製品はとても良いのです、1mから販売していただけるととてもありがたいので、星ひとつ減らしました。製品は星五つです。
3人が参考にしています
2017-09-14
- 用途:
- 自動車電装品の効率的な配線
- 対象商品:
- 60851691
ヘッドライト、フォグランプ、アーシング用として購入。当方知識不足で思っていたより配線が硬かったのですが、それが逆に配線を思ったように這わすことが出来て良かったです。お値段も安くて、思わぬ収穫がありました。
2人が参考にしています
2015-05-04
- 用途:
- 動力部の配線
- 対象商品:
- 60851725
通常、仕入れいる商社では、5.5sq以下は箱単位(300m)での購入となっています。
少量しか使わない、3.5sqと5.5sqは良く購入させていただいてます。
納期も短納期なので助かります。
ただ、5mの単価で10m以上にも反映してほしいです。
1人が参考にしています
ライブリースペース 「和」 様2015-01-13
- 用途:
- ワイヤーアンテナのエレメントに使用
- 対象商品:
- 60851831
こちらは個人的ですが、
アンテナのエレメントとしては、少し硬い目ですが、
経験上、特に問題は無いと思います。
3人が参考にしています