クランプメーターのレビュー

平均満足度 3.69 (118件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クランプメーター モノタロウ
モノタロウ
2,798 / 税込 3,078
118件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
川内電器 様2017-08-04
用途:
家電品修理
対象商品:
37673255

値段の割にしっかりした作りでコスパはとても良いと思います。欲を言えば各レンジでの値に単位が表示されれば尚良いと思います。

アイテック 様2017-06-03
用途:
配線工事完了点検・保守管理
対象商品:
37673255

結構コンパクトな割にはクランプするサイズが大きく、また
クランプに角度が付いているので非常に使いやすく気に入っています
予備に買ったのですが、こちらがメインになりそう。

2016-11-11
用途:
オートバイの電流測定
対象商品:
37673255

対費用効果は抜群です。電流の測定のみしか使ってませんが問題ないです。

2016-11-08
用途:
農機具を動作させたときの消費電流測定
対象商品:
37673255

交流三相の電流を測るのに購入しましたが、測定値のHOLD機能も付いており、使いやすいです。電流の表示桁も妥当であり、問題ないです。ただし、直流電流に関しては、桁数は?と思います

2017-07-15
用途:
電気工事
対象商品:
37673255

値段が安く、購入し易かったです
周波数も測れればなお良し

2024-04-26
用途:
念のために購入していたが壊れていた

購入から1年以上経過した時点で、やっと出番が来て使ってみようと出してきましたが、電源入らず、ボタン電池3枚を交換してもダメ、保管していたらこわれてしまったようです

1人が参考にしています
株式会社 甲田商事 様2016-08-18
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
37673255

安くてもコンパクトで一通りの機能があるので便利

有限会社 ビーテック 様2016-06-07
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
37673255

思っていたより小型の為、配線の入り組んだ場所での操作性が良好。

2016-03-23
用途:
電流値調節の為の表示
対象商品:
37673255

クランプ式の為、特別な配線の必要なく電流値を測定・調節する事が出来ました。
価格も安く、満足しております。

2014-12-16
用途:
電流値測定
対象商品:
37673255

若干クランプ部の鉄芯の重さを感じるが、携帯性には支障はない重量でした。
測定値は今まで使っていた有名メーカーの物よりも多めの電流値を出しています。接続機器の定格消費電力から考慮しても多めでした。許容誤差ギリギリの範囲だと思います。表現を変えれば、シビアな電流値を求めないのであれば十分実用性を備えているレベルです。
ただ、クランプメーターとして販売しているのに、クランプメーターとして使用するためにはロータリースイッチをOFFの位置から6,7個先まで回転させなければ測定モードのにできないというのは設計として問題があると思います。クランプメーターなのですから、クランプメーターとして使用しやすいように製造して欲しいです。当方だけかもしれませんが、クランプメーターにテスターの機能はほとんど求めていません。必要な機能に絞ってコンパクトに、そして安価な方が本当の満足度が得られると思います。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品開発の参考にさせて頂きます。

壮運堂あけぼの会館 様2015-07-05
用途:
保有施設及び指定管理施設の電気設備の自主点検
対象商品:
37673255

コンパクトで使いやすく、言うことなしです。価格も抜群に安く、大変満足しています。現在使用しているテスターが寿命に近づいていたため、いい商品に巡り合うことが出来ました。モノタロウさんありがとうございました。今後、安価でコンパクトなサイズの絶縁・漏電テスターも商品販売していただけると嬉しいです。

1人が参考にしています
ゴトウデンキ 様2014-12-01
用途:
電気配線のチェック
対象商品:
37673255

然程かさばらず、使い勝手も良いので満足しています。 
しいて言えば、バッテリー電池は単4の方がよいと思ったのと、ロータリースイッチの印が分かりにくいので、
白い点等の印が付いていれば良いと思います。

1人が参考にしています
2014-09-07
用途:
点検作業
対象商品:
37673255

小型で使いやすいです。

2014-04-27
用途:
消費電力の確認
対象商品:
37673255

消費電力を調べるため使用しようと思います。比較的小型で使いやすいです

1人が参考にしています
2014-06-05
用途:
簡易測定に使用
対象商品:
37673255

このお値段で、この測定・・・
思っていたより正確で、小型でこのお値段なので文句は言えないでしょう。

2014-06-14
用途:
修理時の電圧電流測定
対象商品:
37673255

補修用にテストリードのみの販売があるとありがたい。

2014-04-19
用途:
冷凍機の点検
対象商品:
37673255

クランプ、テスターが一つになっているので便利です、ダイヤル、線が少し硬く使いにくいです、しかし値段を考えるとおおすすめです。

2017-10-07
用途:
エアコン導入時の配電盤検討
対象商品:
37673255

安くて良かったです。測定値にばらつきがあるのはやむを得ないのでしょうね。

2020-10-23
用途:
検電
対象商品:
37673255

付属の電池が最初から「カラ」で、最初の作動確認ができず。
本体が悪いのかも確認できず、電池を新規に買いに行ってから動作確認した。あれで本体が悪かったら、送り返すのも面倒なので「ぶち壊す」ところでした。
モノがどうこう言う以前の問題。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2014-05-20
用途:
祭り等のイベントの負荷電流調査等にしよう
対象商品:
37673255

小型で、手になじみ使いやすそうです