クランプメーターのレビュー

平均満足度 3.69 (118件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クランプメーター モノタロウ
モノタロウ
2,798 / 税込 3,078
118件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2012-12-19
用途:
電気配線の点検、電動機器の修理
対象商品:
37673255

価格の割にはしっかりしている。
欲を言えばオートパワーオフが欲しかったですね。

1人が参考にしています
2012-12-07
用途:
コンセント電源こない等調査
対象商品:
37673255

過負荷トリップで電源振り分けの為に使用しています。特に精度重視しない為この様な低価格で提供してもらえて大変助かります!

2012-10-13
用途:
暗電流測定
対象商品:
37673255

コンパクトで持ち運びしやすく、非常に低価格で大満足です

2012-06-20
用途:
電気器具一つ一つの消費電力や待機電力、力率を調べるために使います、家の器具の力率の悪い製品を調べ買い換え、省エネを心がける為です。
対象商品:
37673255

思った以上に便利な道具です、もっと早く買えば良かったと思っています。

2020-08-15
用途:
低圧活線絶縁電線の交流電流測定に
対象商品:
37673255

デジタルメーターは所持しておりクランプメーターは初です。
最低単位は10mAなので漏洩電流の測定には使えませんが100V単相から200V三相までの消費電流を出すことが出来ますので過負荷探しや活線状態には使えます。
自動車の12Vや乾電池などの1.2V1.5V3.7Vなどの弱直流電圧測定には少数第一が表示されないため使えません。
使用目的だけならコストパフォーマンス的に☆5ですが、商品到着時に上側のテスト電池が短絡&過放電(0.22V)した状態で送られてるため液漏れしてなかっただけ良かったですが、テスト電池の入れ方の注意文と検品をお願いします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
テスト電池入れ方について、改善するように検討いたします。

2012-10-10
用途:
電流値確認など
対象商品:
37673255

機械の出荷検査ではカタカナ書きの某一流メーカーを使用しているが、出張用&自分専用として、工具箱に常備するつもりで購入しました。
持ち出し用なのでコンパクトさが光っています。
他のレビューにもありましたが、ダイヤルセレクトの向いている方向が分かりにくいので、ダイヤル表面の凹み部分に自分でペイントマーカーのインクを流しまして改善しました。

2人が参考にしています
サンコー研装 様2020-05-08
用途:
電気設備点検
対象商品:
37673255

ロータリスイッチが少々重い感じがする(片手操作使用で)

2012-09-27
用途:
会社作業用
対象商品:
37673255

ダイヤル合わせるのが、分かりずらい

ライフシステム 様2012-05-03
用途:
電動機械(ポンプ・ブロワー)などの稼働電流点検
対象商品:
37673255

値段(安い)の割には多機能で表示される数値が正確で軽い、ただ切りが通常つかうレンジ20Aより遠いので面倒

1人が参考にしています
新世電気 様2018-11-02
用途:
電器の点検時及び修理時
対象商品:
37673255

レンジ切り替え時表示が見にくい。
収納袋みたいなのが有れば良かった!

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

CKTops 様2018-10-06
用途:
バイク、車用のメンテナンス機器として使用
対象商品:
37673255

価格、大きさとしては全く問題無く満足出来る商品なんですが、測定リード棒のテスター側の差し込みが非常に甘く、すぽすぽ状態でした、おそらく使用しているうちにテスターを下に向けただけて外れる様になると思い、モノタロウさんに商品交換の連絡をして返事待ちの状態です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

2012-01-23
用途:
サーマルリレーがトリップせず燃えたので、定格電流と 最小最大値を確認するために使用しました。
対象商品:
37673255

注文時少し価格的に不安がありましたが、取り扱いも簡単で
適正なサーマルリレー容量も選択でき、必要とする用を成し
ました。
非常にコンパクトでその質感も悪くなく、満足しています。
色々多種の機能も重要ですが、手軽に電流値だけを計測する
シンプルな使用範囲では、必要十分な品物だと思っています。

2018-10-01
用途:
冷凍機メンテナス

価格は安いが数ヶ月使用したら、計測時液晶の数字の表示が
すべて表示され計測が出来なくなった、たまに使えるときもある
又、オートパワーオフ機能が無いので切り忘れて電池を消耗する。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2011-12-02
用途:
配線経路の探索
対象商品:
37673255

小型で使いやすい

1人が参考にしています
2018-09-10
用途:
電流計測 等
対象商品:
37673255

テストリード線の差し込み口があまい為すぐに抜ける。
ちゃんと計測出来ない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

ツナグ電工株式会社 様2018-02-09
用途:
導通検査
対象商品:
37673255

導通検査で音が鳴らないのは致命的だ。値段が安いので作りが安っぽいのは仕方がないがコストを下げるにも下げて良い部分といけない部分がある。使えない。ゴミになってしまった。

1人が参考にしています
2017-12-21
用途:
点検作業
対象商品:
37673255

単位表示が出ないので不便な時がある。
コードが硬いので収納時にまとめにくい

ペンションあかとんぼ 様2013-06-04
用途:
電気工事
対象商品:
37673255

直流ボルトの単位が0.1Vだったらありがたかったです

1人が参考にしています
2013-02-20
用途:
厨房機器のメンテナンス、製造、修理
対象商品:
37673255

小ささ、値段に満足しました、この商品専用のケースが欲しいくらいです。不満点は他の方が指摘されいるようツマミの向きがわかりにくい事です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

2017-10-19
用途:
自動車整備
対象商品:
37673255

「直流電流計」で検索して表示され、安い方を注文したんですが…。 届いた商品を確認したら、交流電流のみ対応と。 レビューを見たら、同じ状況の方が…。 安物買いの銭失いに…。 皆さん!!検索窓を信用しないで隅々まで確認しましょうT_T 返品しようかな…。

MonotaROからの回答

ご意見有難うございます。現状弊社サイトの検索方式は、完全一致ではなく、前方一致で表示されており、今回「直流」にひっかかって表示された結果となります。現状変更予定はございません。何卒ご了承のほどお願い申し上げます。