ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)のレビュー
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
2024-03-06
- 用途:
- 通信機器の電源コードが劣化したものの交換に使用
- 対象商品:
- 09928913
通信機器の電源コードが劣化したものの交換に使用しました。
単相2線+接地線の3線ですが、赤白黒の3線のコードは容易に買えるものの白黒緑や白黒緑/黄は一般販売は少ないようで滅多にお目にかかりません。モノタロウで買えるのは貴重です。複数台のききのために1.25sqと2.0sqを購入しました。大変有り難いです。
1人が参考にしています
2018-08-22
- 用途:
- 照明器具用の直流電源装置の入・出力用として
- 対象商品:
- 09928904
同仕様で出品されているものは、殆どが100mの物であったので、今回はそこまで使用する予定が無かった為、10mの物が有り助かりました。
1人が参考にしています
2018-04-25
- 用途:
- 庭を照らすLED投光器のスイッチ配線
- 対象商品:
- 09928904
庭を照らすLED投光器のスイッチを、物置と二階の室内から出来るように「階段スイッチ化」に使用。芯線、被覆共に特に問題は無く、希望通りのものです。
納期は、特に急いではいなかったので、気にしていませんでしたが、早く届いたと思います。
設備電算親睦会 様2017-04-17
- 用途:
- キャンピングカーに
- 対象商品:
- 09928895
三路回路用に購入、キャンピングカーのドアのランプに左右のドア、エントランスドア部、車内の4箇所用に使う。