ポリキャップ用蛇口 O型のレビュー
- 用途:
- ペール缶からのオイル小分け
液だれもなく、使用に問題ありません。安価なのも良いですね。
- 用途:
- 液体の取り出し
O型とV型がありどちらも購入しました。 殆どの缶はO型のものが適合しました。問題なく使用出来ました。
- 用途:
- 機械塗装時
関西ペイントpg80塗料の一斗缶につけて使用。塗料1缶が終わるまでつけっぱなしで30回ほど注ぐのに使っています。少しルーズなのと、空気口がすぐ詰まってしまいますが、想定範囲内。キャップが無く塗料がタレてパリパリになるよりは良いと思い使っています。また購入リピート予定。
- 用途:
- エンジンオイル補充時
- 対象商品:
- 38108287
出てくる量は問題ないが、缶への取り付け口が少し弱いような気がする。使っていると片方が浮いてくる。
- 用途:
- 一斗缶入り製品の計量時
- 対象商品:
- 38108287
一斗缶添付のプラベロは、使用しても液がこぼれたりして汚れてしまう。このキャップを一斗缶に取付けるとこぼさず清潔に作業が行えます。液状からやや粘度のあるものキャップを付けると重宝します。缶の中身が高粘度のモノは不向き。
◆注意◆当商品の商品説明には要注意。一斗缶の口部分は、サイズや形状が様々で、当商品がどの形状のサイズの口に合うか詳細が分からない。画像や適合形状の口についておおよそしか記載されていない。注文時には注意が必要。
- 用途:
- オイルや塗料のペール缶にやや合います。評価⇒まあまああ
- 対象商品:
- 38108287
オイルや塗料のペール缶に合いますが、
ペール缶口と蛇口に空隙があるので、ペール缶でのオイル入れ作業後の置く時に、ペール缶にオイル残量が漏れます。
しかし、ブカブカが故に、長期使用が可能のような気がします。
また、オイルが出安いようにエアー抜きが、他の製品と同様についていますので、オイルは出やすいです。
- 用途:
- ハチミツの一斗缶からの移し
- 対象商品:
- 38108287
空気中穴から中のハチミツが出てきてしまいベトベトになる
せめて空気穴のキャップが欲しかった
- 用途:
- エタノール18L缶からのとりわけに
- 対象商品:
- 38108287
取り付けが困難でなおかつ材質が硬すぎ使用できなかった
- 用途:
- FRP20Kg缶
- 対象商品:
- 38108287
残念ながらサイズ違いのため使用不可でした。
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。