新ポリ蛇口のレビュー

平均満足度 4.36 (251件のレビュー)
商品レビューを投稿する
新ポリ蛇口 井上工具
井上工具
   
新ポリ蛇口40ミリは、取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。 【しっかり装着するコツ】40ミリタイプは構造上きつめになっております。そのため、一斗缶の種類によってははまりにくいものがあります。その場合は、強い力で何度か(5回~10回程度)抜き差しを行うと徐々に馴染み、しっかり装着することができます。
251件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-10-07
用途:
ペール缶に取り付けて
対象商品:
38108341

4L缶やペール缶での使用、以前のタイプよりも、キツメと云う事で、良い感じ。以前のは、少し緩かった。

2021-07-04
用途:
自動車整備
対象商品:
38108341

ペール缶からオイルを注ぐ際にいつもこぼれて困っておりました。このノズルは差し込むだけでこぼれないので、簡単手軽に使うことができます。

1人が参考にしています
2022-04-06
用途:
日常
対象商品:
38108341

オイルの入れ替え用に購入しました。価格も安くとくに問題ありません。

2021-09-12
用途:
注ぎ
対象商品:
38108341

昔は赤キャップを使ってましたが、ポリ蛇口はこれしかない!

2021-05-02
用途:
仕事に使用
対象商品:
38108341

ペール缶や一斗缶の塗料やオイルを取り出す時に使用してます。今までは容器に移す時に飛び散ってましたが、撥ねなくなったのでとても便利です。この商品はリピート購入してます。

2021-04-12
用途:
オイル交換に使用
対象商品:
38108341

20リッター缶のオイルをこぼさずにオイルジョッキに注げます。安いし一つあるとストレスフリーで作業できますよ

1人が参考にしています
2021-01-19
用途:
オイル20L缶からオイルジョッキに写すとき
対象商品:
38108341

この商品を購入するまで、20L缶の吐出口付近にオイルが残ってベトベトになっていました。このポリ蛇口を付けたところ吐出口の接続部分からオイルが漏れることもなく、快適に小分けができるようになりました。もっと早く購入しておきたかったです。オススメです。

4人が参考にしています
2021-03-23
用途:
オイル交換作業に使用

オイル交換時に使用しています。今まではペール缶のベロからオイルが垂れて床を汚していましたが、この蛇口でオイルをこぼすことがなくなりました。

2021-04-29
用途:
油性シーラーの移し替えに使用
対象商品:
38108341

簡易的なベロより 格段に使い勝手が良い
缶の注ぎ口の汚れが無くなり 拭き取る手間が不要になる

中須賀サイクル 様2021-04-18
用途:
ペール缶から移し替え
対象商品:
38108341

原付バイクのオイル交換の際に
オイルジョッキへ移し替えをする時に使用しました。
空気抜きの穴も空いており、移し替えは無事出来ました。
但し、移し替えをする際はコツがいる印象です。
勢いよく出そうとすると、空気抜きの穴はそれ程大きくないので、
具合を見ながら調整をしながら行う必要が有ります。

1人が参考にしています
リフォームのマハラ 様2021-04-17
用途:
i一斗缶からの移し替えに使用してます。
対象商品:
38108341

大変重宝します 全然こぼれずに移し替えができます
はやく見つけて購入すれば良かったと思ってます。

2021-04-26
用途:
車の整備
対象商品:
38108341

オイル缶からのオイルジョッキーに移す作業で底タレせず綺麗な作業ができます。

2021-02-17
用途:
オイル交換時に
対象商品:
38108341

ペール缶からジャッキにオイルを入れる際にあるととても便利です。ペール缶付属の注ぎ口だとどうしても横から漏れてしまってましたが、これがあるとこぼす事なく入れる事が出来ます。

2021-01-23
用途:
一斗缶からのオイル交換
対象商品:
38108341

とってもいいです!
今までベロで注いでいた時は垂れて勿体ないと思っていましたが
こちらを使用してから、垂れがなくなりました。
頻繁に付け外ししていると、破損しそうですがこの値段なら買い替えられます

2021-03-06
用途:
一斗缶の液体の小分け作業
対象商品:
38108341

他社の同様の製品と比較すると、着脱しやすいのに、缶との接続部からの漏れはないので、使いやすい。
価格も遜色なく安価。

2021-02-12
用途:
塗料希釈、洗浄時のシンナー注ぎ
対象商品:
38108341

満量に近い、角缶からシンナー注ぐと、かなりこぼれますが
これ使うと全くこぼれません!
取り付け、外しも楽ですし、
微妙な注ぎ量調整もしやすいので、お値段以上の価値がある。

山仁水産 様2021-05-19
用途:
マイカーのメンテナンスに!
対象商品:
38108341

ペルー缶に付けて使用しています。コスパ最高ですね。

2021-05-03
用途:
20L エンジンオイル缶に使用
対象商品:
38108341

今迄の、オイル缶から小出しする時必ずこぼれて、無駄が発生しておりました。
この煩わしさが解消でき楽になりました。

2021-03-20
用途:
メンテナンス
対象商品:
38108341

20リットルオイルペール缶につけました
キャップもついているのでホコリが入らず安心です

2020-11-19
用途:
ペール缶から、オイルジョッキへ。
対象商品:
38108341

ペール缶からオイルジョッキへ内容物を移すのにこれを購入。間違いなく「綺麗」に注げるので完璧です!!ちなみに使い方のアドバイスとして、この商品の「空気穴」に期待はしない方がいいです。ペール缶の上蓋の「注ぎ口」の対局側を、マイナスドライバー使って4~5カ所を大胆に開放してやって、「空気」がどんどん入るようにしてやると、最高に使い勝手がいいですよ!!また、常温でもかなり粘性の高い「ギヤオイル」などでは、もっと空気が入るように上蓋を、もう一つ二つ開放してやりましょう。

2人が参考にしています