アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARW2-16のレビュー

平均満足度 3.30 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARW2-16 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)
839 / 税込 923
高さ寸法が16 mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-14
用途:
車内の便利部品製作

軽量とスライド部分の精度はとてもよかったのですが、材質の強度と取付穴の径が使用強度に合いませんでした 固定方法の検討をしてレールが分解できるものを探してみます

2022-02-03
用途:
取付時
対象商品:
37896975

商品の出来が非常に悪いこんなもん使い物にならない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

2020-02-05
用途:
機械の改造
対象商品:
37896975

研磨機の省力自動化改造に組み込みました、調子は上々です。

2018-07-23
用途:
趣味のおもちゃ作りの水平移動部、垂直移動部のスライダーに使います。
対象商品:
37896966

ミニサイズを探していましたので、サイズ適当と思い14本購入しましたが、がたつきが多すぎで切ったり、削ったり合体させたり、穴をあけたりして使ってます。

2人が参考にしています
2018-03-25
用途:
小型引き出しに使用
対象商品:
37896966

固定する止めネジ(又は釘)の取り付けは少し難儀で工夫が必要か。

1人が参考にしています
2017-07-01
用途:
ロボットの上下機構に使用
対象商品:
37896975

ロボットに搭載する上下機構に使用しました。軽くてスムーズに動く点が良かったです。ボール盤で皿ネジ加工がすぐにできたので、加工しやすい点も良かったです。

SD Engineering 様2017-11-05
用途:
「ガタツキが少なく」は大うそ
対象商品:
37896957

平行スライドはできない。ガタが大きく、一番短いものでも最大2度ほどの傾きがある。しかもねじりガタが許され4度ほど傾く。話にならない。
この商品を売り続けるなら、ガタの大きさを表示すべきである。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度ご投稿ありがとうございます。
商品情報につきましてはメーカーに確認し、修正を検討させて頂きます。
よろしくお願い致します。

2016-08-10
用途:
高校生のロボット製作
対象商品:
37896975

少し,がたつきがありますが,軽量で動きがいいです。
上下運動でも,動作させることができるので用途が多いと思います。

2017-02-15
用途:
金鋸の移動
対象商品:
37896975

製品自体は、非常に良くできているが、材質がアルミの為、長期間の使用と強度に
若干の不安が有る。
全く同じサイズで材質をステンレスやチタンなどに変更してほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2014-03-18
用途:
カメラのアダプターの作成(レンズのスライド機構)
対象商品:
37896957

動きもスムーズでガタも無く小さい割にはシッカリした品です。
カメラのアダプターを作る際の部品として購入しました。
どのように利用するかの詳細は詰め切れていませんが、利用価値は高いと思います。