ステンレス鋼(SUS316)製 ASナットのレビュー
アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
2023-01-18
- 用途:
- カーポートに照明設置
- 対象商品:
- 37878461
カーポートに照明をつけようとしていましたが、フレームに溝が切ってあり、色々計算した結果、この商品を使うと穴を明けずに取り付けることができました。自己責任ですけど、うまくいきました。
6人が参考にしています
友伸建設 様2021-06-18
- 用途:
- 日除けの設置
- 対象商品:
- 37878416
ずっと前からテラスのやねから日除けを設置したかったのですが、このような部材があるのを知りませんでした。
大変役に立っています
1人が参考にしています
2019-12-24
- 用途:
- ダクター組立
- 対象商品:
- 37878477
即納で助かりました、必要時在庫があるのは本当に重宝致します。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
2017-04-23
- 用途:
- カーポートのアルミフレーム(梁)にブラケットを取り付ける時に使用
- 対象商品:
- 37878477
一般的なアルミフレームではなく、某社カーポートのアルミフレーム(梁)に物干し金具を付ける為にブラケットを取り付けする際に使用しました。
溝の寸法が、一般的なアルミフレームと異なっていましたが、問題無く取り付けることができました。
3人が参考にしています
2015-12-28
- 用途:
- アルミプロファイルへの部材の取り付け
- 対象商品:
- 37878452
各社のアルミプロファイルを使用しています。これまでそれぞれの会社のナットを購入してきましたが、一社だけ売掛払いができずに入手できず困っていました。このタイプのナットなら、溝のサイズ(8 mm or 10 mm)に合わせるだけでよいので便利です。
1人が参考にしています