プリンティング アンシャル 様2018-11-22
- 用途:
- 現像液の交換時に使用
- 対象商品:
-
37959101
溶剤はどうかな?と心配していましたが大丈夫でした。
安くて経済的です。
- 用途:
- バイクメンテナンス
エンジンオイル ギヤオイル交換時に使用しています。今まではジョッキタイプも使ってますが 少量にはビーカータイプも使い勝手が良いです。
- 用途:
- バイク関係の作業など
- 対象商品:
-
37959092
1000mLサイズ、オイルやガソリンの計量に使ってます、
ガソリンは粘度が軟らかいからなのか何なのか注ぐ時に
こぼれやすいように思います。
- 用途:
- 給水時
- 対象商品:
-
37959101
安くて大きくて丈夫でとても使いやすい。あとは紫外線劣化で破損するまでの耐久性がどの程度あるか。
- 用途:
- 陶芸の流し込み作業
- 対象商品:
-
11760708
プラスティックの厚みが十分にあり、5Lいっぱい入れても安定している。
- 用途:
- 液体農薬希釈
- 対象商品:
-
37959083
ビーカーの目盛表示の文字がやや見にくいように思います。
- 用途:
- 溶媒液移送時。
- 対象商品:
-
37959092
価格の割にはしっかりしていた。価格的に満足しています。
- 用途:
- 農園の肥料や農薬の調合、計量
- 対象商品:
-
37959083
軽く持ち易い。半透明だが計量線も見やすい。本体価格が安いが梱包送料が割高。もっと安価な簡易包装が無いものか?
- 用途:
- カーメンテナンスにて使用
- 対象商品:
-
37959092
添加剤とエンジンオイルを混ぜてからの投入の為 1リッター容器を選びました。
大きさが丁度良かったです。
- 用途:
- 養蜂の為 蟻酸の濃度を下げる作業に使用
- 対象商品:
-
37959092
薬品の配合に使うため、ポリプロピレン製なので安心して使用できる。
- 用途:
- バイク整備にて使用
バイクのオイル交換時、正確な量を測りたいときに使用します。
100均の商品より良いです。
- 用途:
- 機械油用
- 対象商品:
-
37959092
工場で機械油を図って入れるのに使っています。リーズナブルなので汚れたりしたらまた、購入しようと思っています。
- 用途:
- クルマのシリコンコーティング施工時に!
- 対象商品:
-
37959083
動画主が使っていたものかは??だが、似たものを使ってみることに。
コレぐらいの大きさが丁度良い。今回はシリコンを入れてオイラーに小分けにするために使っているが使い勝手が良い。
- 用途:
- 農薬・液肥の計量
- 対象商品:
-
37959101
前回5000mlを購入し、今回2000mlを購入。5000mlは5000ml入れても多少余裕あるが、2000mlは2000ml入れるとほとんど余裕が無く溢れてしまいそうになる。あと容器が縦長で開口部が狭い。また共通して言えるのは取っ手の形状のおかげで重ねて収納出来ない。改善して欲しいです。
1人が参考にしています
- 用途:
- 農薬の希釈用
- 対象商品:
-
37959092
農薬の希釈用に購入しました。
まだ使用していませんが、1000mlだと少し小さかったです。
もう少し大きいサイズの物を購入しようと思います。
- 用途:
- オイルの交換
- 対象商品:
-
37959083
メモリも見やすく品質に問題ありません、あとは耐久性に期待します
- 用途:
- 塗装
- 対象商品:
-
37959101
取っ手があるので入れ物が大きくても、持ちやすくガンなどに注ぎやすいです。ppカップくらい安かったらもっといいです。
- 用途:
- 自動車のメンテナンス
- 対象商品:
-
37959083
他の物を買ったついでに、こういうのを買ってみました。普通に使えて便利です。
- 用途:
- 車のメンテに…
- 対象商品:
-
37959092
ブレーキフルードやラジエーター液、エンジンオイルと幅広く使用できました。目盛りも見やすく、各液の注入もしやすかったです。
- 用途:
- クーラント計量
- 対象商品:
-
37959092
大変良かった。これまでOEM製はバラツキが多くて恐ろしい目に合ってきました。
今回は良かった。