Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRのレビュー
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 37979076
oリングの特殊な種類は普通にはなかなか入手できないのですが、モノタロウさんは色々選べていつも重宝してます。
- 用途:
- オプチマス(optimus)ストーブ用の小型ポンプ内部のゴムパッキングに使用
- 対象商品:
- 37979137
摩耗したポンプのゴムの交換用に購入した。現物のサイズを計って丁度良いものを探すのに手間取ったが結果的にこれがぴったりであった。安くあがって良かったが、もう少し探しやすくなればと思う。例えばメーカー別ではなくサイズからの一覧があればいい。
- 用途:
- 自動車のフォグランプの電球交換用の防水蓋用です。
- 対象商品:
- 37979374
ピッタリのサイズが見つかりました。まさか取り外したOリングとほぼ同じサイズが見つかるとは驚きでした!価格も安く大変助かりました。
- 用途:
- 防水パッキンとして
- 対象商品:
- 37978893
電動シャッターのリモコン受信機の電池蓋の防水パッキンがぼろぼろに劣化したので交換用パッキンとして使用しました。真円形じゃないのでサイズを見極めるのに何種類も購入しましたがそれでも純正品よりはかなり安く交換できたと思います。
耐久性は不明ですが、交換しやすい場所ですし、値段も安いので問題ありません。
- 用途:
- 水用カプラーのメンテナンス
- 対象商品:
- 37979121
Pサイズより少し太いオーリングを探していてようやく見つけました。線径と内径を入れると規格が分かる表があれば簡単に探せるので表を作って欲しいです。
貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。
- 用途:
- スクリーミンイーグルヘビーブリーザー ブローバイガス回収キャップ固定用として
- 対象商品:
- 37978735
アメリカ規格のOリングなので、どこを探しても見つからなかったのですが、とても安価で購入できました。
- 用途:
- ブラシレスモーターの水冷装置に利用
- 対象商品:
- 37978823
モーター外径がφ40ですが内径40mmの物が無い様で少し大きめの41mmを購入しましたがやはりうまく密着しない。
何故40mmが無いのか?疑問。
製品的な精度は良いので残念。
- 用途:
- お茶保管容器のパッキン
- 対象商品:
- 37980065
タテヨコ置けるドリンク・ビオDー222を購入、パッキン劣化した場合 に交換用に購入しました。パッキン寸法を現物より測定しました。取付使用確認して無いのでなんとも言えないですが、純正品より安く購入でき嬉しく思っております。
- 用途:
- 台湾YAMAHAの原付きセルモーターに
- 対象商品:
- 37978832
台湾YAMAHAは全てにおいてゴムの品質が悪く、あっという間に劣化します。セルモーターが不調のため分解掃除して動くように直しましたが、間に入っているOリングはもはやボロボロで使い物にならず。
何とかモノタロウさんで探して交換しました。
台湾YAMAHAは質が悪すぎ
この手の部品売ってくれるモノタロウさんに感謝します。
- 用途:
- バイク油圧クラッチのシール
- 対象商品:
- 37978735
ある日突然油圧クラッチからフルードが漏れ出し、ショップに持っていこうか悩んでいたところ、このOリングを見つけました。
ショップだと工賃含めて何万円もかかるところが数十円で済みました。
知り合いにも紹介しました。
- 用途:
- 商品よりも品揃えに感謝
- 対象商品:
- 37978735
Oリングの機能は同然文句なし! それよりも探すのが少々大変ですがいろいろのサイズがそろっているのがありがたいですね。値段も安くて...