(+)アプセットP=3(鉄/ユニクローム)のレビュー
オフィスプランはせ川 様2026-02-15
- 用途:
- 除雪機シャーボルト
今は無きヤナセ除雪機10-16HSTのオーガシャーボルトに使用。予め強度を確認したら4.8という事でしたので使用できます。安価でもあり非常に助かりました。
2023-07-08
- 用途:
- 車のナンバー固定用に
- 対象商品:
- 38142903
フロントバンパーから少し浮かしてナンバーを付けたかったので、20mm、25mm、30mmと3種類購入。バンパーとナンバーの間に樹脂でカラーをつくりセットワッシャーでぬじ固定、脱着時ねじの落下を防ぎます。旋盤工なのでカラー制作は簡単。5mmと10mm、2種類造りました。5mmを標準、10mmはリップスポイラーで下側付き出た分のクリアランス確保用に。予想通り5mmのカラーには20mmのねじでいけましたが、10mmカラーのほうは25mmねじでは短くて、30mmで固定。
あらかじめ測定はしてあったものの現物合わせ的なところもあるかと思い、ねじは3種類用意となったわけです。今回は25mmは使いませんでしたが固定できたのでよかった。
2022-08-11
- 用途:
- 試験装置に組み込み
- 対象商品:
- 38142833
3点セットでユニクロメッキ付きで便利です。+ドライバーでもボックス使用できて便利です。カバーの取り外しにはボックスタイプを使用するとネジ山の破損がなくて安心です。
佐竹農工 様2019-06-10
- 用途:
- 農機の修理
- 対象商品:
- 38142833
コスパよく満足してます。ただし、ボルトの頭のサイズが13ミリでなくて12ミリだとさらに良かったと思いました。
3人が参考にしています
2018-10-30
- 用途:
- 車のレストア
- 対象商品:
- 38142946
頭が13ミリで 困っています。
表示がないのは 何とも 困ったものです。
苦情のレビュー 有ったにもかかわらず、直されていないのは
怠慢ですね!(レビュー見ればよかった)
2人が参考にしています
2017-10-15
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 38142946
M8なら普通頭は12mmでしょ~が!
13mmなら13mmって表示しなさい。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、こちらの頭部径は13mmになります。
担当部署に申し伝え、情報追加致します。
何卒宜しくお願い致します。