六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)のレビュー
- 用途:
- マストクランプボルト交換
- 対象商品:
- 38144267
手持ちドブメッキナットを使用しましたが問題なく使えました。
近所のH/Cではドブメッキボルトを置いてあるところは少なく、また置いてある所でも70mm長まででした。
- 用途:
- 無線機器のメンテナンス
- 対象商品:
- 38144075
アマチュア無線のアンテナを回転させるローテーターという部分に使います。
アンテナポールとモーター部分を固定するのですが、ネジがバカになりオリジナルと長さや材質もぴったりです。
機構的に無理がかかるパーツのようで1パッケージの本数が多くて助かります。
- 用途:
- 自動車のマフラーメンテナンスに
- 対象商品:
- 38143996
自動車のマフラーを外して錆びていたボルト・ナットを交換したときに使用。サビ対策のため純正品ではなくドブメッキのボルトとダブルナットで固定しました。ちょうどよい長さがM8X35だったのですが、ホームセンターでは長さが10mm単位でしか置いていなかったので見つけられませんでした。モノタロウ、さすがです。ボルト自体は普通に問題なく使えるボルトです。
- 用途:
- 亜鉛メッキ製品の組立
- 対象商品:
- 38144337
以前はユニクロを使用していたが、短期間で錆が発生したため
亜鉛メッキにした。ボルト、ナット、ワッシャ共に亜鉛メッキを使用すれば
高い防錆を発揮できる
参考 ドブメッキのボルトは、ドブメッキのナットしか適合しない
- 用途:
- 鉄板の補強、接合。
- 対象商品:
- 38144127
手元に早く届き、安価、規格が精工だった。周りの製品とマッチした。工具とのなじみがよかった。ありがとうございます。
- 用途:
- 工作機械のJIGに使用
- 対象商品:
- 38144206
ボルトを締め込む相手の加工はタップ加工を行ったが、ネジが入らなかった ボルトをダイスでさらったらメッキの削り屑が出てネジは入るようになった めっきの膜が厚かったようでした
- 用途:
- ボートトレーラーの修理
- 対象商品:
- 38143962
寸法表記8x20のサイズを購入しました。 届いた商品の実測値も表記通りでした。 亜鉛メッキされたボートトレーラーにステンレス製の物を使用すると、雨水や海水で濡れるとガルバニック腐食を起こすため、ドブメッキのボルト類を使用しています。
- 用途:
- このボルトは、、
- 対象商品:
- 38144181
このボルトは使用出来ません、目ネジとの反りが合わず最初からスパナを目いっぱい力を入れてねじ込まないといけないので、捨てました、
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
- 用途:
- 大型車 パーツ固定用
- 対象商品:
- 38144434
大型車の付属品の固定に仕様するため、全ネジボルトを探していたところ、こちらの商品に出会いました。全ネジでボルト長さが長い物を探していて、通常は、50㎜位しかラインナップが無かったが、こちらの商品は100㎜が設定にあり、今回の仕事とニーズが一致したため、購入しました。リピートさせていただきます。
- 用途:
- 棚の組立
- 対象商品:
- 38143944
ねじピッチが粗悪すぎてインチピッチを間違って買ったのかと思った。全て一度ダイスでネジ山をさらえないとつかえなかった
申し訳ありませんでした。
- 用途:
- 治具作成
- 対象商品:
- 38144276
7本購入したがスパナを使っても全部ナットが入らなかった、ドブ付けがこんなに精度が悪いとは思わなかった。
全ネジで100㎜の長さが他に見当たらなかったので購入したがドブ付けは二度と購入しない。
大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。
- 用途:
- ボートトレーラーの部品固定用に
- 対象商品:
- 38144285
量販店では、なかなか売っていないドブ付けボルトが少量で買えて便利です。ボルトサイズと長さのバリエーションが増えることを期待しています。
- 用途:
- 設備工事
- 対象商品:
- 38143987
精度が悪い。全く使えない。返品要望だしたら代わりの物を送ってきたが、それも同様使えない。
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。