難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線のレビュー

平均満足度 4.71 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル
1,598 / 税込 1,758
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ZOOtec 様2023-07-05
用途:
舞台。Gtr,Bassなど 電気楽器のグランド落とし。
対象商品:
62698914

舞台。Gtr,Bassなど 電気楽器のグランド落とし。
某人気アーティストからの依頼で製作。
この用途では
BC-25CBK 大自工業
との組み合わせがベスト。

2021-12-06
用途:
太陽光パネルの接続
対象商品:
81958336

太陽光パネルの接続といえば専用ケーブルが第一候補だが、ベランダ設置などではケーブルむき出しだと見かけが悪いし容量の割にコストも高いと思っていた。屋外といってもVE管等に通せばこのケーブルで何も問題ないわけで、手間はかかるが部材と仕上げの選択肢を広く取れて、コストが下げやすいこのケーブルを選択した。

1人が参考にしています
2021-01-31
用途:
純正部品の交換用
対象商品:
81958363

現状問題ないが経年劣化を考慮して、純正配線の交換用に購入しました。
気持ち純正より細いように思えるので、2本で2箇所に配線し、カバーする予定です。
製品も車両向けであるため安心して使用できます。

2020-07-07
用途:
自作アーシングケーブルとして
対象商品:
81958345

自動車のアーシング作業用に耐熱性のある物を探し、購入しました。3.5SQだと細いかも知れませんが、エンジンルームで主張したくなかったので、個人的には大満足です。

2018-11-19
用途:
車両のグランド線
対象商品:
81958397

少量から買えてありがたいです。品質には全く問題ありません。

1人が参考にしています
2017-02-11
用途:
負荷と電源との接続時
対象商品:
38045673

良い商品だと思います。IVよりも大きな電流が流せるので、重宝しています。

2017-11-10
用途:
配線
対象商品:
38045673

迅速に対応ありがとうございます。
品質が高く申し分ないです

2016-07-25
用途:
制御盤&配電盤の内部配線敷設用
対象商品:
38045682

許容電流値がIV線より大きいので重宝しています。盤内の配線敷設が極めて楽になります。被覆の剥離も容易です。労働力軽減にも繋がります。少々高額ではありますが、総合的に鑑みてオススメです。黄色が欲しい!

1人が参考にしています
2016-06-11
用途:
太陽光パネルの通線
対象商品:
38045673

被覆が剥き易く導線のまとまりが良いので使い勝手が良いです

2016-09-12
用途:
制御盤の修理
対象商品:
38045673

量が適切でメイカー制で使いやすい。

1人が参考にしています
2019-12-21
用途:
車の整備
対象商品:
81958397

車輛の電源線(+)として使用致しましたが、まったく問題無かったです

2人が参考にしています
absobby 様2015-08-01
用途:
バッテリーの渡り線に使用
対象商品:
38045691

産業用バッテリーの渡り線や、車両のDC-ACインバーターへの結線に使用しています。
柔軟性も良く、加工性も良いので何度も購入しています。

3人が参考にしています
三田電気管理事務所 様2014-12-22
用途:
キュビクル内配線
対象商品:
38045716

IVと違い加工がしやすい

2014-04-18
用途:
屋外の配線
対象商品:
38045646

耐熱性に優れているとのことで、屋根の屋外配線用に買いました。それだけでは不安なので、コルゲートチューブを買ってその中に入れて使っています。製品自体はしっかりした物だと思います。ただ、独特の臭いがしますね。