LED電球日本一 7.5Wのレビュー
- 用途:
- 階段踊り場
- 対象商品:
- 38638923
ワット数が小さいため 消す忘れでも気にならない 光度は十分使用可能 データー通り40000時間使用できれば 最高ですが
- 用途:
- 少し暗く感じていたLEDをこれに変更
- 対象商品:
- 38638923
LEDが出回りだした初期の頃に購入したLEDと比べて、こちらの方が照度に優れ値段も安かったので変更しました。暗くてもいいところの電球を初期に購入したものと交換したので、総合での消費電力もさげることができて、満足しています。
- 用途:
- 電球が切れた場合の予備電球
- 対象商品:
- 38638932
LEDは暗いという印象がありました。今まで購入した製品が皆そうでしたが、これは普通に明るくて、これなら使えます。
- 用途:
- 洗面所の照明
- 対象商品:
- 38638932
昼白色を購入したのですがとっても明るい! 眩しいです。
「消費電力:7.5W、定格寿命:40000時間」が本当ならですがいいコストパフォーマンスだと思います。
今度は電球色も購入したいと思います。
- 用途:
- 18畳居間で5個
出来るだけ明るいのが良いのあれば7.5wの方お勧めします。7.5Wの方は自宅居間のメインで使っていますが、変形18畳の12畳分のスペース上で5個点灯では明るくて快適です。変形してなくても18畳居間で5個で十分です。普段は3個点灯でも十分でテレビ見てまったり。色は電球よりもやはり白っぽいと言うか、電球よりも温かみが薄れます。電球や蛍光灯の熱量は馬鹿に出来ないので、その点夏場はお勧めです。
- 用途:
- リビングの補助照明に
- 対象商品:
- 38638923
ワット数が小さいLED電球を以前購入していたのですが、少し暗く感じ、こちらに変えました。
4球つけると、満足できる明るさになりました。
- 用途:
- 事務所
- 対象商品:
- 38638932
事務所が蛍光灯でしたが、思い切ってLED電球に変えました。 そこそこの明るさで満足してます。今までは40W×8で320Wでしたが、今回から7.5W×10で75Wになり245Wの節電にまりました。少し暗いですが、十分な明るさです。
- 用途:
- LED電球テストOK…快適な照明ですね!
- 対象商品:
- 38638932
LED電球を初めて3個購入しました…500Lm(電球40W形相当)ですが、どの方向からみても電球の見えないブラケット(密閉器具はダメですが…)を使用すれば、眼に支障なく快適な照明ですね!
- 用途:
- 倉庫の暗所にソーラー発電で常時点灯させてる
- 対象商品:
- 38638932
ソーラーパネル+バッテリー+インバーターで使用してるので、バッテリーに負担が少ないのがうれしい。
- 用途:
- 節電目的で従来器具から、順次取替えに伴い試験的に購入
- 対象商品:
- 38638932
新たな基準の照度が解らず明るさの確認として購入しました。 30W”程度とありましたが昼光色のせいか意外に明るく充分の照度でした。 順次交換していこうと考えております。 宜しく。
- 用途:
- テーブル照明
- 対象商品:
- 38638923
60ワット相当との記載があったが、やや暗い。もうすこしルーメンの高いものがあればよい。ただ細かい仕事をしなければ十分に明るい。何といっても価格がとても安いので、使用目的によっては十分に使えると思う。17サイズで照度調節可能なものがあれば買いたい。
- 用途:
- 電球代替の室内照明
- 対象商品:
- 38638923
他社安売り品よりは価格は高めですが、放熱フィンに安心感があり
LED電球日本一の7W品より寿命が長いとの説明でしたので購入しました。
使用1週間ですが今のところ問題なく使用できています。
- 用途:
- 内玄関の電球型蛍光灯と取り替えてみました。
- 対象商品:
- 38638932
広さ6㎡ほどの内玄関の洋風ペンダントに取り付けてみました。
以前は60W型の電球型蛍光灯で結構明るかったのですが、それ以上に明るくなりビックリです。
価格も安くなったのでまた追加したいと思います。
- 用途:
- 作業の手元照明(作業灯)
- 対象商品:
- 38638932
思ったより明るい!
各メーカー光量についての指導が話題になっていたので、
明るさに付いては期待していませんでしたが、
満足する明るさでした。
- 用途:
- 住宅の廊下、洗面所など
- 対象商品:
- 38638932
一番は価格が安い。4個購入し代引き手数料を含めても、ホームセンターと比べるとはるかに安い。電球60W→電球型蛍光灯12W→(今回)LED7.5Wに変えたが、電気消費量も少なく、40000時間の寿命には驚きます。十分に満足のいくものです。
- 用途:
- 玄関の空間 3坪の照明
- 対象商品:
- 38638932
交換前は7wの電球型蛍光灯でしたが、蛍光と比べても非常に明るいです。
また、点灯時から明るいので非常に良いです。
価格も他社より安くすばらしいです。