ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)のレビュー

平均満足度 4.41 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク) ユニカ
ユニカ
19,980 / 税込 21,978
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。 【用途】被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-12-09
用途:
コンクリート水槽への穴明け
対象商品:
38267643

初めてのコアドリル使用でしたが、説明書を読みきれいに穴明けできました。

立川ブロック工業 様2021-08-16
用途:
既存ブロックにフェンスを取り付ける時
対象商品:
38267661

ブロック、タイルに穴をあけフェンスの柱等を立てるのに使用しています。
値段も安く、問題なく使えるので今のところ
これ以外は考えられません。長さが後3cm長くて値段が一緒なら言う事ないのですが。

2人が参考にしています
株式会社ネクストネットワーク 様2020-09-27
用途:
井戸側の蓋加工
対象商品:
38267686

井戸蓋のコンクリートに穴を3箇所開けるため今までは打撃用を使用していましたが今回、回転専用のドリルを購入しました
少し心配しましたが意外とスムーズに作業が完了しました、回転専用の為、打撃専用よりも仕上がりが大変にきれいな仕上がりに満足です。

1人が参考にしています
テクノサービス有限会社 様2019-12-08
用途:
OA床パネル穴あけ
対象商品:
38267573

コンクリート製のOA床パネルにボルト用穴25mm開けた。コンクリート内の番線もきれいに切れていました。

吉江農園 様2019-11-02
用途:
配水管のコンクリート壁の貫通作業
対象商品:
38267625

初めてコアドリルを使いコンクリート壁厚さ30幅に40mmの穴を開けてみましたが、時間はかかりましたが、開けることができ満足しております

1人が参考にしています
有限会社九州クリーンエネルギーシステム 様2020-04-22
用途:
エアコン工事
対象商品:
38267677

エアコン工事
使用です。
壁貫通65パイスムーズにあけることがでかこました

1人が参考にしています
2022-04-11
用途:
コンクリートへの穴あけ
対象商品:
38267643

軽量ハンマードリルを回転モードで使用しましたが、
コアドリルは負荷が大きく作業時間も長いため、モーターが過熱します。
モーターを焼かないように、押し付け過ぎないように注意して作業しました。
乾式ですが、歯先に水をかけたほうがスムーズに切れる様です。
コンクリートスラブに十数分で深さ160ミリ位の穴あけが可能でした。

2017-10-01
用途:
モルタル コンクリートの穴あけ
対象商品:
48852727

完璧です。よく切れます。また、刃と反対側、機械側に大きな穴があいていて、回転すると穿孔部分が透けて見えます。使いやすいです。

1人が参考にしています
榎本サッシー株式会社 様2018-10-31
用途:
フェンス柱の移動
対象商品:
38267643

台風で折れてしまったフェンス柱を隣に移動させる為にブロックの穴あけに使いました。
使ってみた感想は、ドリルモードでちゃんと使えばサクサク穴が掘れて仕事しやすかったです。

1人が参考にしています
株式会社眞和リビングサービス 様2017-01-30
用途:
壁の穴空けに
対象商品:
38267677

直ぐにお届けいただきました。有難うございました。
とても良好で助かりました。

株式会社ピースタジオ 様2021-09-23
用途:
コンクリートの穴あけに使用

穴4cmで刃が全部欠けました。作業途中なので再度注文したがもう買いません。

1人が参考にしています
2018-05-31
用途:
ドレン新設
対象商品:
38267695

熊本はコア抜き屋さんも不足状態で工期も迫り、防水屋ながらも「自分でやるか」と決意。当初、使い慣れたヒルティハンマードリルを回転モードで使うも今ひとつ。試しに戦力外気味だった日立振動ドリルを回転で使ったら状況は一変!回転数がポイントでした。ただ、取付けが若干無理やりになってしまい、ストレートシャンクを選ばなかった事を後悔しています。

2人が参考にしています
高橋設備 様2016-08-14
用途:
給水配管の壁貫通穴あけ時に使用
対象商品:
38267591

作業性が非常によく使いがつても良かった。

2020-11-06
用途:
コンクリート削孔時
対象商品:
38267573

コンクリート削孔時鉄筋に当たり回転を5秒つずけたら、歯が曲がってしまった

1人が参考にしています
2014-12-12
用途:
フェンス取付工事
対象商品:
38267643

フェンスの支柱の穴あけをする為に購入。
ブロックに横筋が入っていましたがスムーズに穴あけが出来ました。価格も他店で購入するより安くて助かりました。

1人が参考にしています
2015-05-13
用途:
給湯・給水・電源線の基礎コンクリートの穴あけに使用
対象商品:
38267661

・回転専用となっていますが、SDSシャンクのためチャック式の回転ドリルには装着できず。ホームセンターでレンタルして
使用しました。性能的には問題はありませんが、SDSシャンクに取り付けるストレートシャンクがあれば互換性ができ
またアダプターとしても使用可能となるため、SDSシャンク以外の機器での使用範囲が広がるのでは?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

2014-04-29
用途:
壁給水(増設)等の穴あけ
対象商品:
38267591

作業性がよく切れ味も満足でした

1人が参考にしています
2013-04-18
用途:
改修工事
対象商品:
38267616

想定通り

1人が参考にしています