スラストニードルベアリング NTBのレビュー

平均満足度 4.90 (30件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)
499 / 税込 549
スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
30件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
タル工房 様2026-02-18
用途:
これと、スラスト4枚
対象商品:
38318926

こちらニードルベアリング2枚とスラスト4枚
セロー225、フロントフォーク内に使用
ストロークの動きが良くなった感じがします

2024-01-25
用途:
バイク整備
対象商品:
38318926

セロー250のフロントフォーク
内部のスプリングとカラーの間に入れました。

1人が参考にしています
2024-04-24
用途:
2輪車のメンテナンス

YAMAHA正規の商品で安心して使えます。
何より発送が早い!いつも利用させてもらってます!

2023-12-02
用途:
ヤマハセロー250のFサスペンションに使用
対象商品:
38318926

知人のセローに組み込んだのですが、動きが良くなったとの感想を聞いています。

1人が参考にしています
2023-05-05
用途:
自動車・バイクの整備
対象商品:
38318926

バイクのフロントフォークに仕込みました。お安く提供戴いて助かります。

2022-10-04
用途:
自転車のクランクとクランク軸間の摩耗ガタ調整用に使用
対象商品:
38318926

本ベアリング1ケとスラストワッシャ3枚(調整用含む)使用、問題無く現在も機能維持してます。

2022-09-02
用途:
鉄門扉の丁番に
対象商品:
38318917

重量のある鉄門扉の丁番に使用しました。
軽い力で門扉の開閉が出来、薄いので丁番を小型にすることが出来ました。

2022-07-02
用途:
CRM50のフロントフォークに
対象商品:
38318935

巷で話題のスラストベアリング、私は各所有車に使用しました。
今回はCRM50/80の外径35mmのフォークに使いました。
これからオフロードで存分に楽しみます。

2022-02-27
用途:
バイクのフロントフォークに!

レブル250のフロントフォークに本品導入
サスがよく動くようになり、ギャップで変に跳ねなくなりました
乗り心地がかなり改善できました

2021-09-06
用途:
フロントフォークに
対象商品:
38318926

このベアリングをワッシャー2枚で挟んで純正部品と交換しました。

2021-09-29
用途:
バイクのフロントフォークメンテナンス時
対象商品:
38318926

オフロードバイク正立フォーク内径パイプより少し、小さめのベアリング及びワッシャーがあったので助かりました。

2021-01-29
用途:
バイクのフロントサスペンションの改善に使用。
対象商品:
38318926

限られたスペースに収めたかったので、肉厚2mmと言う薄さは渡に船でした。別途購入のワッシャーとの組み合わせで、最小に抑えたかったプリロードも2.6mmに留める事が出来て助かりました。

2人が参考にしています
メカオンチ 様2021-05-05
用途:
バイクのチューニング
対象商品:
38318944

フロントフォークのチューニングに使用。
試しで装着しましたが、体感出来る程の変化に大満足です。

2021-08-12
用途:
バイクのサスペンション
対象商品:
38319014

作りもしっかりしていて動きもよく、とてもよかったです。

2020-09-12
用途:
卓上旋盤X Yの回転軸
対象商品:
38318892

回転が滑らかになり、ギヤの歯車の遊びも軽減された。

2020-02-05
用途:
バイク
対象商品:
38318926

フロントフォークに入れてます
スプリングの動きがスムーズに負荷がかからない!
気に入ってます

1人が参考にしています
都築工芸 様2020-02-20
用途:
鉄製門扉用
対象商品:
38318917

ボールタイプに比べ、非常に薄くてコンパクトかつ耐荷重もかなりあるので重宝してます。動きも大変なめらかです。

2019-09-17
用途:
レブル250(MC49)のフロントサスに使用
対象商品:
38318953

これはイイ!サスが別物のようによく動くようになりました
オイルを20ccずつ追加しのと伴って、なんでもっと早くやらなかったんだろうと後悔するぐらいよくなりました
ふわふわサスで悩んでいる人はぜひ!

1人が参考にしています
2019-10-17
用途:
回転台の軸受
対象商品:
38318935

隙間があまりない軸受け部分に使いましたが、ボールベアリングでは厚みがあるので入らず、検索して見つけました。薄くていいです。

2019-04-06
用途:
サスペンション
対象商品:
38319057

サスペンションのコイル部分に組み込みました。ハンドルを思いっきり切ってもギシギシいわなくなりました。また、低速時の路面からの振動が軽減し、大変満足しています。

3人が参考にしています