トグルスイッチ(基本形) Sシリーズのレビュー
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
2023-05-18
- 用途:
- 車内で利用
- 対象商品:
- 38444515
しっかりとした動作。硬めでちょっと触ったくらいでは動作しないので誤作動を抑止できます。車内で電装品の制御に使用。良品です。
1人が参考にしています
Precision Auto 様2023-01-04
- 用途:
- 機器のメンテナンス
- 対象商品:
- 33662537
トラック用コボレーンの開閉切り替えスイッチ交換用に使用。交換後は問題なく又、長期使用できそうです。
1人が参考にしています
2022-05-07
- 用途:
- 自作オーディオ機器(主にアンプ)の電源SW
- 対象商品:
- 38444104
このトグルスイッチは、オーディオ機器の自作を始めた40年以上も前から定番として使っています。
今までかなりの数を使用してきましたが、トラブルは1件もありません。
信頼している部品の一つです。
1人が参考にしています
2021-10-19
- 用途:
- サーボモーター制御の切り替え
- 対象商品:
- 33662476
2つのサーボモーターの制御切り替えにおいて使用しています。トルグスイッチの切替が「カチッ」としっかりしており、作動もスムーズです。製品の品質にとても満足しています。
2021-02-07
- 用途:
- 弊社製品の部品として
- 対象商品:
- 38444253
外径や穴位置・穴寸法・ピッチなどの変更もなく、長い間に渡り組み込みをして
重宝しています
メッキ剥げ等のクレームもなく安心していますので
単価等の変更は難しいと思いますが
是非、低価格設定にして頂けると有り難いと思います
1人が参考にしています
2021-03-05
- 用途:
- 真空管アンプの製作
- 対象商品:
- 38444104
昔から愛用している製品です。価格もそんなに高くないし、ON OFFの入り切りの
感覚に満足しています。
2人が参考にしています
2020-05-05
- 用途:
- キャンピングカー、ヨット等の12V配線
- 対象商品:
- 38444296
モーメンタリー動作、極数、はんだ、端子等、種類が豊富で、電流容量も大きく、即納なので非常に便利
1人が参考にしています
2020-02-28
- 用途:
- 小型船舶の電装品の配線に使用
- 対象商品:
- 38444104
安価ですが、安心の耐久性で長年使用しております。類似品(例、パナソニックの15AハイスナップスイッチWD1011F/T115AF)に比べて、作りが少し大きいです。取り付け場所内部のスペースが厳しい方は要確認して下さい。