トグルスイッチ(基本形) Sシリーズのレビュー

平均満足度 4.50 (148件のレビュー)
商品レビューを投稿する
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
419 / 税込 461
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
148件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-07-27
用途:
故障した機器の部品交換
対象商品:
38444217

同規格のものか見つかってよかったです。問題なく使用できてます。

株式会社ITO・K 様2020-05-03
用途:
顧客の制御盤SW交換
対象商品:
38444384

さすが一流品です。 急ぎなのでホームセンターで買ったものは接点不良で分解してみるとシーソー部がやわで無駄をしてしましました。

2021-06-16
用途:
地中水配管工事用配電盤
対象商品:
75804093

他メーカー等の商品と比較して遜色なし大変満足しています。

操縦桿工房 様2020-04-09
用途:
コンピュータ周辺機器用パーツとして
対象商品:
38444445

昔から使っている安心のブランドです。
海外の安価なものとは耐久性や信頼性共に別次元です。
さすが日本製です!

2020-08-25
用途:
DC回路の開閉SWとして
対象商品:
38444253

日開のHPでも確認したが、接点容量が直流の場合は30Aに対して端子のねじサイズが”M3”なのは、私的には? M4だったら ★5 でした。

1人が参考にしています
株式会社ITO・K 様2020-04-03
用途:
ソーラー発電のサブバッテリー切替用
対象商品:
38444481

メインからアイソレーターを通じてサブ/サブサブの切り替えに重宝しています。ホームセンターで買ったSwは接点不良がありブランド品に交換し安定しました。

株式会社白青舎 様2020-03-23
用途:
同種のスイッチ使用の機器の緊急修理
対象商品:
38444384

同じ品番のものがすぐに入手できたので、お客様を待たせることなく交換修理ができました。

株式会社吉野商事 様2020-02-09
用途:
配電盤スイッチ
対象商品:
33662659

標準的なスイッチで、安価。信頼性がある。壊れにくい。

2020-02-04
用途:
SPの切り替え用。
対象商品:
38444472

他に類似品がなく、重宝した。しっかりした使用感がよい。

2020-01-07
用途:
オーディオアンプのメインスイッチ
対象商品:
38444104

電源スイッチの定版でいつも使っています。20個以上使ったと思いますが今まで故障は全く無く信頼性の高い製品です。

2019-11-12
用途:
ラッシュカレントの大きいトランス1次側スイッチ
対象商品:
38444481

30Aタイプを使用したかったが、スペースの問題でこれを使った。
以前使っていた15Aタイプは、すぐに接点が溶着してしまいました。
まだ、使い始めなのでどの位持つかわからない。

2020-04-27
用途:
農機具の作業灯スイッチとして購入しました。
対象商品:
38444253

問題なく利用できると思います。素人なのでオン・オフの位置を反対にしてしまいました。

ts-works 様2019-12-26
用途:
ギターアンプ改造
対象商品:
33662485

3回路は入手が難しいので、ラインナップして頂いてありがたいです。

2019-08-02
用途:
漁労機械の修理に
対象商品:
38444174

釣機のスイッチが壊れたので、同じものが安く購入できて助かりました。さ早速取付けて修理完了。

2019-04-01
用途:
シッカリ
対象商品:
38444515

二つのスピーカーセレクターに
ちょっとだけ大きめですが、ハンダ付けはやりやすい
日本スイッチのhpで基礎情報入手は役に立ちます。

1人が参考にしています
2019-06-13
用途:
丈夫な、かっこいいスイッチ
対象商品:
38444174

ラグも広いし、ハンダをすると簡単です。とても満足です。

2022-06-16
用途:
モーター操作用
対象商品:
38444332

〈ON〉-OFF-〈ON〉(〈〉はモーメンタリ)とオルタネイトを購入したが、〈ON〉-OFF-〈ON〉(〈〉はモーメンタリ)は操作が固く、こんなものなのか?と言う感じです。あとで追加で購入した物も同じで、オルタネイト式に比べ、かなりの違和感ありでした。他メーカーも試したかったが急ぎの物なので時間が無く仕方なく使っています。

1人が参考にしています
2019-02-14
用途:
古い機器が接触不良になったので交換。
対象商品:
38444131

日開の製品で品質は全く問題なし。すぐに入手でき助かります。

野中ししゅう機販売株式会社 様2019-11-25
用途:
復帰型スイッチ で商品の上げ下ろしの電動リフトの追加スイッチ用。
対象商品:
38444445

自分が悪いのですが、イメージした大きさより大きかったです。
小型をまた購入しました。

2018-04-19
用途:
音響機器の電源スイッチに使用
対象商品:
38444104

まだ取り付けてはいませんが動作が少し堅い様です。
しかし、造りがしっかりしているので安心して使える様に思います。