汎用圧力計(スターゲージΦ60)のレビュー
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
堀口ボーリング 様2025-09-29
- 用途:
- ボーリングポンプの圧力確認。
- 対象商品:
- 38474651
いつも右下さんの計器を購入していますが安定した品質で助かってます。この時世大変だと思いますがこれからも宜しくお願いしますします。
2025-08-05
- 用途:
- エアー圧力の確認
手元のエアー圧力を確認するために使用しています。
2個目の購入ですが、前に買ったものと誤差が1目盛りもなく精度が良いと感じます。
目盛りも細かく大きくて見やすいので良いです。
2025-06-07
- 用途:
- 動力噴霧器
柑橘の防除用動力噴霧器に圧力計がなく、圧力調整ダイアルだけで噴霧圧力をコントロールしていた。圧力計を導入して細かな圧力調整や圧力のモニターができるようになり安心して作業ができるようになった。
2025-04-11
- 用途:
- 破損圧力計の取換用に
既設の設備圧力計の取換用として購入。 目盛も表示が見やすく、満足です。
メーカー品ですし、耐久性とかも大丈夫と思っています。
2021-12-18
- 用途:
- タイヤ空気圧測定
- 対象商品:
- 38474624
MAX値を間違えて購入してしまいましたが、大きさも手頃で目盛りも読み取りやすいです。
ケースが黒色処理がしてあるので油とか付くと気になります。
1人が参考にしています
2019-11-23
- 用途:
- タイヤゲージの不良圧力計の交換用として
- 対象商品:
- 38474606
元は75mmくらいの大きさだったが、圧力が分かればいいので安価なこの製品にした。安価でも問題なく使用できて大満足。
1人が参考にしています
2019-09-04
- 用途:
- 噴霧器の圧力計
- 対象商品:
- 38474685
普通の圧力計。機器的には3MPaしか出ないけど、10MPaメーターのほうが5MPaメータより安かったんで安い方を買う。実際に繋いだら圧低くても見やすかった。
マルテック 様2018-09-20
- 用途:
- 油圧装置のメンテナンスに使ってます。
- 対象商品:
- 38474624
油圧装置のゲージが破損していたので、同じくらいのゲージが無いか探していました。頃合いだったのでこれにしました。ゲージのメーカーさんはいろいろありますが、右下精器さんのものもいいと思います。精度がよさそうです。