非常信号灯のレビュー
- 用途:
- 車検対応
- 対象商品:
- 38473626
ユーザー車検を行っていますが、5台所有しているので、発炎筒の期限は気にしてました。車検の時にこれを設置していきます。
懐中電灯代わりに、使用できると、もっと便利だと思います。
- 用途:
- 車載用
- 対象商品:
- 38473626
他の方のレビューで直径28mm位のホルダには合わない点や直径が27mmから32mmまであればよいのにと書かれていたので使う車のホルダには合わない事を覚悟して買いました。実際に届いた物を見ると光る部分の最大径が36.5mm、本体が33mmでしたが、箱の外側に印刷されている説明書を見るとトラック・商用車・一般車用の32mm、中型一般車・輸入車の27mm、小型車・軽自動車の27mmで頭部がエキセンと変えられると書いてありました。説明書の通りに透明のスリーブを外すと本体の直径が27mmになりました。と、いうことで商品説明には33mm径とありますが、箱の説明書に沿って作業すれば27mmから32mmのホルダにまで合うようになります。動作確認用として入っている電池は中国製の物でした。長い間、車に入れておく物で、いざという時に液漏れとかで使えないというのは避けたいので、とりあえず、使用期限が明記してある長持ちするということになっている電池に交換しました。おすすめです。
- 用途:
- 交通非常時に
- 対象商品:
- 38473626
使い捨ての物より経済的ですね。電池さえ交換すれば長く使えるのはありがたいです。自動車だけでなく小型船舶の信号紅炎の代わりになる物が発売される事を期待しています。
- 用途:
- 持ち込み車検
使用期限を気にしなくて気分的に良くなった。
- 用途:
- 期限切れの信号灯の代わり
- 対象商品:
- 38473626
非常にいい商品です。色々なホルダーに対応します。(着火タイプの信号灯を使用された方は、お気づきでしようが、燃焼時間がすごく短い事を)対応出来ないタイプの場合、ダッシュBOXに入れておけばOKです。
合わないタイプは細型でスライドして取り付けるタイプです。理由は、細いタイプ用に取り外した透明筒と同じサイズの黒いスイッチ(捻る)部分が入らない為です。(必ず液漏れ無しタイプの長期保存可能タイプの乾電池を予備で持っておくと完璧ですよ)
- 用途:
- 車検
- 対象商品:
- 38473626
前回、一つ購入し夜間に試した所、なかなかの視認性だったので、もう1台に装備する為に購入しました。出番が無い方が良いのですが、昼間は従来の発煙筒、夜は信号灯と使い分けるのも良いかと思います。
- 用途:
- 車両に非常事態が発生した時
- 対象商品:
- 38473626
届いてから実際に使用してはいないが(非常事態は発生していない)、テストをしてみた感想を申します。点灯してみると晴天にも関わらず強烈に点滅したので、これなら非常事態になった時、役に立つと思いました。また底部の磁石も強くボディーに横に取り付けても全く問題ありませんでした。発煙筒ですと5~6分で燃え尽きてしまいますが、説明では20~30時間位は電池が持続するとのことで、万が一の時(なければ良いが)は役に立つと思います。装着についてもヘッド部分が偏心するので取り付けやすかったです。
- 用途:
- 夜中の高速道路でのトラブル
- 対象商品:
- 38473626
以前高速道路でトラブルがあったときに、後続車が気づかない恐怖にかられました。
これは長い時間点滅するのでとても安心です。
通常発煙筒と併用して車載する予定です。
- 用途:
- 車両搭載用
- 対象商品:
- 38473626
コストパフォーマンス的に素晴らしい。特に昼間でも100m以上離れた場所から点滅赤色判別が出来、電池交換で長期使用が出来るのは良い。
- 用途:
- 発煙筒の代わりに購入
- 対象商品:
- 38473626
従来からある発煙筒のホルダー(軽自動車)には装着させることができませんでした。
細かなサイズの記載があれば購入するときの参考になると思います
- 用途:
- 車のメンテナンス時
- 対象商品:
- 38473626
従来の発煙筒は火薬の劣化による使用期限があるが、こちらは電池切れを注意するだけで良い。単四乾電池2本。早めに交換してポケットラジオやテレビのリモコン等に使用して使い切っている。
- 用途:
- 自動車の非常灯
- 対象商品:
- 38473626
自分の車は約φ28位ですので、今回購入した非常灯は所定の位置には取り付かなかったのでグローブボックスに入れてありますが、車種によって、φ27~32と取り付け部分の外径が違いがありますので、非常灯のボディー外径をテパー形状にするか3段くらいで外径に差を付けるとかの工夫が必要であると思います。