SW プロテクションキャップのレビュー

平均満足度 4.87 (47件のレビュー)
商品レビューを投稿する
SW プロテクションキャップ イマオコーポレーション
イマオコーポレーション
339 / 税込 373
六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
47件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-12
用途:
車のボルト隠しに

いい感じです。個数も多いので2袋も買えばほぼ全てのボルトをカバーできます。

2024-07-27
用途:
オートバイのボックスの取り付け部に使用
対象商品:
38548815

オートバイにサイドボックスをねじで取り付けた。ボックスの内側にナットが出っ張るが、金属ナットとねじの先端で、中に入れた荷物が擦れてしまう。振動での荷物の穴あき防止のため、本製品をカバーとして使用した。目的に対しては、大変満足している。

1人が参考にしています
2024-08-05
用途:
オートバイに使用
対象商品:
38548763

バイクはボルト一つでもデザインの一つですので 腐食がある
部分に使用しています

2024-04-01
用途:
ナットが露出する計測機器
対象商品:
38548745

最初は怪我防止や美観を目的にしていたのですが、商品説明文に書かれていない?特長として、耐紫外線や、密閉内部に揮発性腐食防止剤が放出され金属表面に付着して防錆効果を発揮するという機能を持っており、目的によってはとてもコストパフォーマンスのよいものではないかと思います.

2024-12-05
用途:
自動車部品の保護
対象商品:
38548851

フィット感も良く気に入っております。
また購入したいと思います。

2023-10-11
用途:
ボルトカバーとして。
対象商品:
38548754

NBOXのボルトむき出し部分の見た目と錆防止目的として購入しました。

2023-04-08
用途:
軽トラの整備
対象商品:
38548754

錆びやすい軽トラボルトに被せました。少しでも錆対策になれば良いかと思います。

2023-01-11
用途:
カスタマイズ
対象商品:
38548754

車のボルト隠しに使用、黒い車の為シルバーボルトが装着で目立たなくなり自己満足ですが良い感じに変貌

2022-11-29
用途:
自動車のボルトやナットのカバー
対象商品:
38548754

最近の自動車のドア周りのボルトやナットは、いかにも早期にサビが発生しそうな材質の為、このキャップを使用しました。
しっかりと固定でき満足しています。

久保 技研 様2022-11-21
用途:
ボルトの仮装
対象商品:
38548754

ボルトの仮想及び錆防止に最適、ネックはトップ部分の刻印で無い方が好み

2022-11-12
用途:
車のボルトキャップに使用
対象商品:
38548754

n-boxカスタムスライドドア周りに使用。
スライドドア周りだけで26個使いました!

2022-07-23
用途:
ネジの養生
対象商品:
38548736

見える場所の養生だったのでちょうど良く、納期も早く大変助かりました。

2021-11-17
用途:
車のボルト頭部隠し
対象商品:
38548745

ワッシャー付き形状ではない、M6ボルトの頭部隠しに使用しました。上向きに付いているボルトに使用しましたが、外れたりする事なくちゃんと付いています。安価ですし、とても良いです。

2023-06-15
用途:
田植機のボルトカバーに使用
対象商品:
38548754

ステンレス以外のボルトが錆びるのが嫌で保護用に取付けました。12mmネジ用サイズが無いのが残念です。

2021-11-08
用途:
NBOXに使用
対象商品:
38548754

ボルト頭隠しに。錆防止効果はあるかは分かりません。

2021-10-15
用途:
NBOX JF3のネジ隠し
対象商品:
38548754

フィット感が非常に良く、取れる心配も皆無です。60個買いましたが足りず。
もう20個買えばよかった。

2021-07-29
用途:
車のボルト隠し
対象商品:
38548702

車のむき出しになっているボルト隠しには、最適な商品です。
取り付けた感じは適度なキツさがあり、簡単には外れない感じです。
値段の割にはとても良い商品です。

2021-07-07
用途:
N-BOX
対象商品:
38548754

商品には大満足しております。が、20個じゃ余裕で足りないですね(/ω\)

2021-06-29
用途:
車のボルト保護カバー(塗装の無いところ)
対象商品:
38548824

本来の用途とは違うかとは思いますが、車のボルトの化粧カバーとして使用しましたが、ピッタリ適合しました。

寺西電気 様2021-02-04
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
38548754

車に使われているM6ボルトの目隠しにて使用。
1パック20個入りでリーズナブルです。