ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)のレビュー

平均満足度 4.75 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) KTC
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-17
用途:
自動車修理
対象商品:
38573552

ストレートのため、狭い場所での作業がやりやすいです。

岩倉鉄工株式会社 様2024-01-31
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
38573464

個人の感想ですが、他社製品よりもラチェット部分が丈夫な気がします。また、持ち手のザラザラが滑りにくくて気に入っています。

1人が参考にしています
サイクルショップリンリン 様2023-04-14
用途:
自転車整備

日本仕様として、8.10.1214.17と売れ筋しかラインナップされないメーカーも多い中、1ミリ刻みで揃えてくれる姿勢は高く評価されるべき。
それはフレックスとか、切り替えレバー付きもあれば尚嬉しいんだけど。
価格も海外メーカーのアホみたいなことはないし。

栄和システム 様2022-05-09
用途:
機器の据え付け
対象商品:
38573491

さすがに一流メーカ品だけあり、作りがシッカリとしており動作もスムーズです。

さわやか福祉企業組合 様2021-07-02
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
38573604

機械のメンテナンス時メガネレンチとスパナ機能があるので、とても便利です・

株式会社石井建材 様2021-03-25
用途:
重機メンテナンス
対象商品:
38573464

今まで安価なラチェットコンビネーショを使用したいたが、壊れたのでKTCを買い使用しました。信頼できる商品です。

2021-05-23
用途:
F30系BMWのブレーキメンテナンス
対象商品:
38573543

一旦緩まったブレーキキャリパーブラケットを取り外すのがスムーズに作業できます。

2021-04-01
用途:
機械整備
対象商品:
38573516

小さいサイズはギヤ部がコンパクトで良いが
19 ぐらいからじゃまになるコトも
でも耐久性があり使える道具です

2024-03-15
用途:
農機具の脱着
対象商品:
38573577

もう少し薄くできたら、狭い所も作業が捗るでしょう。

2020-11-19
用途:
車いじり
対象商品:
38573507

ずっと使っていた安物のレンチが割れてしまったので良い物を探していたら、意外や意外KTCなのにお手頃価格。試しに12ミリを買ってみました。流石のKTCだけあって作りはしっかりしていて手触りや使用感も文句なしです。近い内に他のサイズも買って揃えようと思います。

2020-02-24
用途:
自転車の修理&組み上げ
対象商品:
38573482

喰いつきが良く精度も高いのでガタつきがほとんど無いのは流石。
力を掛け易くラチェットも非常に滑らかです。
使う頻度が高いにも関わらず新品当初と使い心地は全く変わりません。
この辺りが信頼のKTCってところなのか。
少々お値段は張るものの、長い目で見れば意外と安上がりなのかもしれませんね。

2020-01-29
用途:
専用工具として利用
対象商品:
38573482

間違いの無い使用感です。
ランニング的に考えると安価だと思います。

2019-01-04
用途:
バイク修理等
対象商品:
38573534

さすがKTCです。持ちやすく使いやすいし安心して使えます。

2019-06-14
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
38573482

流石KTC、精度が違います。ボルトへの食いつきも良く作業が捗ります

株式会社 ヤシマコンテナサービス 様2018-10-16
用途:
自動車整備
対象商品:
38573507

使用しましたが、なかなか使いやすくて、満足しています。

2018-09-01
用途:
自動車整備
対象商品:
38573534

15サイズが無かったので追加購入
工具はストレートタイプだったり曲がるタイプだったり場所によって使用する工具が異なりますが、KTCですから間違いありません。
「締る」か「緩む」かどちらかに目立つマーキングがあるとありがたいですね。自分は蛍光テープで簡易的な印をつけていますが。

2017-02-21
用途:
自転車のメンテナンス時
対象商品:
38573482

ナイロンナットを締める時はラチェットがあると非常に作業が捗ります。特にこのレンチは全長がやや長いため、必要な力も最小限で済みます。10mmは2本あっても困らないでしょう。

2人が参考にしています
2016-06-12
用途:
車輌整備
対象商品:
38573507

KTCツールは信頼しているので、特に不満なく使えてます。

やなぎだファーム 様2016-03-16
用途:
交換部品の専用工具として
対象商品:
38573516

工具類は永くつかうものなので信頼出来るKTCに決めています。

2015-11-19
用途:
自動車の整備時のボルトの締め付け
対象商品:
38573482

他社の安いものを使っていましたが、KTCのほうが肉が薄く、狭いところにツールが入ります。使用感もなかなか良いです。

1人が参考にしています