ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2Dのレビュー

平均満足度 4.20 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2D omron(オムロン)
omron(オムロン)
519 / 税込 571
接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-03-12
用途:
収納庫開けたら照明が点灯
対象商品:
39036006

自宅の収納庫内が暗いので照明を設置しました。どうせなら冷蔵庫のようにドアを開けたら自動点灯させようと思い、このオムロンドアスイッチ「D2D-1002」を購入しました。庫内が明るくてとても見やすくなりました。スイッチの作動は良好です。
ドアスイッチの接触仕様はいろいろと種類があるので注意が必要です。
オムロンのこの機種の場合、形番の末尾「2」が「1bタイプ(常閉形)」つまりスイッチを押していないとき(ドアが開いている時)に、回路が閉じている(つまり電気が流れて照明が点灯する)です。このスイッチを使ってドアを閉めた時にボタンを押すように取付ければOKです。
「D2D-1002」の場合、ねじ穴が長穴ではないので取付け後の位置調整は難しいですね。ボタンのストロークは約6mmあるので、なんとかこの範囲でドアがボタンを押せるように取付けることになります。もしドアを閉めてもボタンが押せないときはドア側に紙でも貼ればよいと思います。
また、ケースはボタンのストローク方向で約34mmあり、その後端に端子があって結線も必要なので取付けスペースはかなりいります。取付け可能かどうか設置場所をよく確認しないといけないですね。(私の場合端子を少し曲げてなんとか配線を引き出しました)
収納庫は両開きですが、左のドアだけにスイッチを取付けました。ので右のドアを開けても照明は点きません。このスイッチを右のドアにも付けて並列につなげればどちらを開けても点灯すると思うので、今度追加工事しようかなぁと思っている今日この頃です。

1人が参考にしています
ハウスドクター湘南 様2021-06-02
用途:
納戸開戸スイッチ
対象商品:
39035981

開戸に、開けたら点灯する照明を付けるのにこのスイッチを設けました。
人間センサーと違い、開いてる間は点灯し続けてくれるし、スイッチ自体小さいので目立つ事も無く良かったです

1人が参考にしています
ファクトリーY 様2018-01-13
用途:
納戸の自動点灯スイッチ
対象商品:
39036006

暗い階段下の納戸に、扉を開けると電灯が点灯するようにしたいと思います。仮組みで試してみましたが、いい感じです~

1人が参考にしています
2015-11-12
用途:
ドア開閉時のスイッチ
対象商品:
39036006

予想どうりの作動で満足しています。

兼行うなぎ屋 様2020-02-19
用途:
ドアーの開閉時
対象商品:
39035997

商品説明でどのような状態がON OFFか分かりずらい。返品しましたが結局
送料が無駄になりました。

3人が参考にしています