デジタルタイマ H5CZのレビュー

平均満足度 4.00 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタルタイマ H5CZ omron(オムロン)
omron(オムロン)
   
〈基本機能〉 各桁up/downシーソーキーで、操作が簡単。 アナログタイマの「デジタル化」が簡単。 タイマ、ツインタイマを1台で実現。 〈安全/信頼〉 タイマ内部の電源回路と入力回路を絶縁分離。 設定値の上限を設定できますので、誤設定などにより出力機器が想定外の動作をするのを防止できます。 出力回数カウント機能でタイマおよび負荷の寿命予知に貢献します。 〈その他〉 瞬時接点付タイプをラインアップ。 防水/防塵構造(UL508 Type4X:IP66)。 キープロテクト機能の充実。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社アスコ通信特機 様2022-02-24
用途:
機械の定時入り切り
対象商品:
39074244

他の方も書かれていましたが説明書の字が小さい。
説明文は分かりにくく項目別に書いて欲しい。
必要ない説明書が多すぎ。
結局実際に動かしてみないと設定できない。
購入する時もどれを買えば良いか迷いました。
簡単にON-OFFを繰り返すだけ良いのに。
フロントパネルが外れやすい、カバーを付けてカバーを外す時、必ずフロントパネルが外れます。
カバーのツメを削らないと使えません。

2021-10-11
用途:
試験用
対象商品:
39074244

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

有限会社 人吉スイコー 様2020-09-04
用途:
モーターの自動運転に使用目的
対象商品:
39074244

タイマは良いと思うのですが、設定説明書の字体が小さくて設定出来ませんでした。

2018-06-15
用途:
機械製作
対象商品:
39074244

納期が早く助かります。値段がもう少し安いと尚よろしいかと。

2018-01-27
用途:
H3CA-8Hのサミルスイッチ劣化に合わせて、カウントダウン実時間表示に変更の為に選択
対象商品:
39074262

カウントアップ・カウントダウン両用
多機能型なのは良いが、停電補償(瞬停)機能があるので、外部から自己保持解除する時間は
長めにとる必要がある。「リセット入力有」モデルならばすぐにリセットするだろうけど、
H3CA-8Hのリプレース対象とするならば、このあたりを注意されたい。

2016-10-30
用途:
装置の同等旧式品置き換え
対象商品:
39074244

電材商社さんを通しても買えるし、メーカー直販でも買えるのだが、「これ買わなきゃ」「買い忘れないようにすぐ発注したい」というときはこちらで求めるのが便利。見積もり待ちとか無しですぐ買える。

2017-10-18
用途:
アンテナタワーの風力カウウンタ-用
対象商品:
39074244

旧モデルと設定がほぼ同一のため 簡単にセットがてきた。

有田電気システム 様2016-06-15
用途:
制御盤製作時
対象商品:
39074253

設計のように使用できて満足です。

日本フィッシャ株式会社 様2014-02-28
用途:
当社商品のサイクル試験用で、電磁弁をon-offさせるために使用
対象商品:
39074244

説明書が分かりにくいです.どうすればタイマーがスタートして、どうすればストップするのか、明確に記述して欲しかった.
内蔵リレーの耐久性が低く、試験したい回数より先に寿命が来てしまう.
カウンター機能付きとあるが、最小数が1000からではなく、1からにして欲しい.別途カウンターを買う必用が生じる.

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

緒方農園 様2014-01-16
用途:
液肥自動注入器タイマー
対象商品:
39074253

説明書が解りにくい。画面設定と接続仕様だけ。動作等詳細はhpでという所

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

岡部工業 様2014-04-23
用途:
タイマーによる機械のON-OFF制御
対象商品:
39074244

バックライトが付いていないのに気付かず購入し失敗しました。ゴムパッキンも別売なのでコスパは低いです。