小形基本スイッチ VXのレビュー

平均満足度 4.81 (59件のレビュー)
商品レビューを投稿する
小形基本スイッチ VX omron(オムロン)
omron(オムロン)
219 / 税込 241
低荷重動作でも高い接点接触力 【用途】軽い物体の検出などの用途に使用可能
59件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-19
用途:
美容院のシャンプー台
対象商品:
39100862

自分で簡単に取り替えができ、使用しやすいです。
価格も安いので購入しやすいです!

2025-09-22
用途:
beatmaniaのコントローラー

購入から1ヶ月を経過してのレビューになります。
このスイッチは他のユーザーさんと同じ目的で使いますが、その方が言うように多重反応してしまうことがありますので、買う際は倍以上のスイッチを購入することをお勧めします。

2025-07-31
用途:
機械のリミット部に使用

信頼性でオムロンを選定しました
接続はタブ端子・半田付けの両方が可能です
耐久性も実績があり安心です

2025-01-16
用途:
事務機器の修理(交換)
対象商品:
39100957

古い事務機器が動作しなくなり、原因調査したところ、経年使用によるスイッチの接点接触不良が起きていた。15年以上前の機器だが、同スイッチをモノタロウで入手することができた。交換後、正常に動作するようになり、たいへん助かった。

2025-09-11
用途:
ゲームコントローラーメンテナンス用
対象商品:
39100932

全く問題なく快適に使用できました。また購入したいと思います。ありがとうございました。

2024-11-02
用途:
メンテナンス
対象商品:
46531676

機械のフットペダルをオフにしても止まらない症状が出たためスイッチ交換しました。
選定が大変ではありましたが、豊富なバリエーションがあって有難かったです。

レーシング&カスタムガレージJ-カスタム 様2024-08-15
用途:
消耗品なので定期的の交換。
対象商品:
39100871

オムロン製なので安心して使用出来ました。
価格も安く言う事なし。

2023-06-23
用途:
船舶のクラッチレバー修理
対象商品:
39100993

クラッチの不具合でリミットスイッチが不良な事が分かり、メーカーに純正品手配しようとしたところ、納期が掛かるので品番調べて藁にも縋る思いでモノタロウさんで検索してみたら、何と当日出荷で、メーカー手配の1/5の金額だったので即購入。当たり前ですが、今まで付いていた物と全く同じ品物が届きました。耐久性が50万回もあるそうで、実際17年使用出来たので、メーカー公称値通りかと。流石オムロン。安くて耐久性あって最高です。

2023-07-08
用途:
籾乾燥機用送風スイッチの代用
対象商品:
39100941

当地周辺にオムロンを扱う部品屋が無いのでカタログを見て多分是で合うだろう...で御社を利用しました。購入交換以後順調に作動しています。
なお乾燥機は静岡製機の新品購入品です。

1人が参考にしています
2023-05-27
用途:
シュレッダー修理
対象商品:
39100923

無事にシュレッダーの修理が出来ました。昔から安心して使っています。

有限会社エスエー技研 様2022-04-01
用途:
装置内蔵
対象商品:
39101002

在庫状況の悪い中、早い対応で助かりました。
また、購入させていただきます。

2022-02-07
用途:
アミューズメント機
対象商品:
39100835

某社の音楽ゲームで採用されたとのことでしたので導入しました。
(39100835:VX-01-1C23)
同じ押圧のD2MV-01-1C3と比較するとカチッとクリック感があるイメージですが、
実際に装着し使用してみると差はあまり気になりませんでした。
予備含めて多めに購入しましたが、装着した分は全て問題なく使えましたので
多少改良されている?のかもしれません。
在庫がなくなったり、購入制限(おひとり様5個まで等)がかかったりすることがありますので必要な方は随時確認してみると良いかと思います。
必要量購入でき、。到着も速かったため満足です。

5人が参考にしています
2023-01-25
用途:
家電修理
対象商品:
39100923

いつも使っていますが全く不具合なく安心の動作です。

2021-05-10
用途:
ドライヤーのメンテナンス
対象商品:
39100932

営業用ドライヤーのメンテナンスで確実にオンオフ通電確認が出来てドライヤー復活です。

2人が参考にしています
2021-01-22
用途:
音楽ゲーム用に
対象商品:
39100826

音楽ゲームのコントローラに使用しました。こちらの商品はD2MVシリーズと比べるとクリック感が強く(カチカチっという音が強い)、D2MVの同じ重さでもこちらのほうが少し重く感じました。より打鍵感を求めるならこちらがおすすめです。

3人が参考にしています
jazz工房 福澤 様2022-04-11
用途:
オーデイオアンプの電源スイッチ
対象商品:
39100941

サイズが他社の古いタイプと同じで大変良かったです満足してます

2021-04-18
用途:
修理
対象商品:
39100835

このスイッチは汎用性が高いものであり、多くの家電製品の修理に利用できます。ここでは1個当たりで価格も安く変えるため、非常に便利です。

1人が参考にしています
コンピュータやさん 様2020-11-19
用途:
三菱洗濯機
対象商品:
39100817

こんな専門的な部品が入手できるのはモノタロウしか有りません。
商品は、omron制で絶対的な信頼が有ります。
問題なく治り現在動いております。

2020-10-20
用途:
機械のスイッチの交換

ゲームのコントローラーのメンテナンスに使用しました。
打鍵感も良く満足です。

1人が参考にしています
2021-02-19
用途:
30年前のジュークボックスが動かなくなり交換
対象商品:
39100941

昔から外観&操作圧が変わらず助かりました。永久に無くさないで欲しい。

1人が参考にしています