ハサミ ステンレス ツイストリング エクストラ 左右非対称のレビュー

平均満足度 4.41 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハサミ ステンレス ツイストリング エクストラ 左右非対称 PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]
1,198 / 税込 1,318
人間工学から生まれた「ツイストリング」。従来のオールステンレスはさみに比べて使い易い新設計のリングです。プラスオリジナルの形状で、手の自然な動きをもとに設計したグリップです。指の動き、力を入れる方向に合わせたリング構造により、自然に握れて指への負担が軽くなりました。大きいリングの方が親指になるように握り、中指を小さい方のリングに入れて、人差指をリング外側のくぼみにそえると、よりはさみが安定し、正確に切ることができます。ハンドルの形状が「左右非対称」のはさみです。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-06
用途:
封筒開封など一般使用

よく切れます。
オールステンレス製の為長く使用できそうです。
以前のものはハンドルが樹脂製でしたので、劣化して使用できなくなりました。

2023-05-17
用途:
ペーパー切
対象商品:
38610056

とにかく品質は間違いありません!餅は餅屋。
何と言っても、モノタロウさんで購入するのが一番お値打ちです。

2023-01-18
用途:
事務作業
対象商品:
38610056

長く使っていますが安定の切れ味。
安いハサミには戻れません。
左右対称も使ってみましたが、こちらのほうが使いやすいかな。

2021-03-27
用途:
普段使い
対象商品:
38610056

ちょうどいい大きさで使いやすいです☆☆☆☆☆☆☆☆

2020-08-14
用途:
日常の事務作業
対象商品:
38610056

これまでのハサミの切れ味がイマイチだったので、軽い切れ味で快適です。

2020-05-28
用途:
裁縫
対象商品:
38610056

OLFAのロータリーカッター(18mm)と併用し、型紙をカットする際に使用しています。
ロータリーカッターでも事足りるのですが、切れ味の良いハサミがあると便利です。
大きいサイズを購入するべきだったかと思い、星4です。

有限会社平和塗装 様2020-03-02
用途:
何かを切りたい時に
対象商品:
38610056

素晴らしい切れ味ですね。
普通ハサミは親指を入れる方向が決まっているのが普通ですけど、どちらに向けてもスパスパ切れます。
右利き、左利きがないような感じですかね。
なんせ良く切れます。

2019-04-08
用途:
事務作業用
対象商品:
38610056

こちらのハサミは2本目のリピーターです。
安価の物とは切れ味が全く違い、その切れ味が長く持ちますので安価のハサミを購入するよりお得だと思います。(1本目は10年近く使用しておりました)

3人が参考にしています
山本ケミカル株式会社 様2019-10-10
用途:
事務作業に!
対象商品:
38610056

切れない!切れにくい!っていうストレスから解放されました。

2018-07-11
用途:
裁縫
対象商品:
38610056

やっとみつけました。先が鋭く、よく切れるはさみ。
型紙作りに使います。

2017-04-04
用途:
事務作業
対象商品:
38610056

高いだけあって切れ味抜群。安物とは全然違います。
スタイリッシュなデザインもいい。
ハサミはこれと決めています。

いちや 様2017-06-19
用途:
髪切り
対象商品:
38610056

髪切り専用のはさみとして、使用予定。切れ味は今後つかってみて・・・。

2019-08-04
用途:
工場内使用
対象商品:
38610056

指のパッキンがはずせたので!オールステンなので、異物混入リスクが低くなりました

2013-03-12
用途:
クラフト作業で紙、布、テグスをカット。
対象商品:
38610056

ビーズワークに不可欠なファイアーライン6lbがさらっとカットできます。
軽快なつかい心地です

有限会社あかひら 様2017-09-12
用途:
ペットの長くなった毛足を揃える為用意しましたが、最初なんとなく!?
対象商品:
38610056

使い始め、なんとなく,違和感があり。以前使用ハサミ・カットバサミと購入ハサミ形状に違和感あり。数か月過ぎ切れが悪過ぎ。ペット 体毛が逃げる。以前使用ハサミに無い症状がある。何と言っても以前ハサミ6年近く使用。この度ハサミまだ一年未満。やはり違和感通り。

2017-08-10
用途:
ペット 無駄毛 切り
対象商品:
38610056

良くない 切れない 毛が逃げる とは何故ですか、切れないのでは。

2013-05-14
用途:
何にでもよく切れる
対象商品:
38610056

やはり人気商品だけあって切れ味抜群
全くストレスがありません

1人が参考にしています