深溝玉軸受 6300番台 開放形のレビュー

平均満足度 4.54 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6300番台 開放形 モノタロウ
モノタロウ
169 / 税込 186
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-08
用途:
メンテナンス

設備のメンテナンス作業に使用しましたが何も問題なく使用できております。
耐久性は不明ですが異音もなく稼動できているので助かっております。

2025-04-14
用途:
ビンテージトレールバイクのエンジン修理

ビンテージトレールバイク(カワサキ・F6・125TR)の左側クランクシャフトベアリング交換に使用。  純正部品番号が変更され、昔のパーツリストの純正部品番号では入手不可能。 新GIS工業規格(ISO工業規格)に助けられてモノタロウブランドで入手できるのはありがたいですね。

西田商店 様2025-03-27
用途:
変速機内部のモーターからかかる重要ベアリング部品交換
対象商品:
38638327

グリスが入る様にベアリング球が見えるタイプで交換でうまく変速機のグリスが馴染み満足してます

2025-07-06
用途:
ミッションオーバーホール
対象商品:
38638345

国産有名メーカーとどのくらい違うのかわからないが、とりあえず今のところ問題ないです。

プロボックス株式会社 様2024-07-28
用途:
サンドブラスト機の車輪修理に購入しました。
対象商品:
38638363

厚地鉄工製の車軸が動きが悪かったので、バラシてベアリングの製品番号を確認しモノタロウてしらべたら
こちらを見つけることができました、
メーカーにオーダーしたら、3000円弱する部品が、
300円弱て購入てきましたし、品質もバッチリです。
何かと頼りになるモノタロウです。

2024-03-11
用途:
オートバイ修理
対象商品:
38638345

モンキー。カブ系に使用いたしますが日常的使用には全く問題有りません
お勧めいたします

2023-02-18
用途:
6308は ヤンマーのホイールローダー Y11WA のアクスル両端に適合しましたよ。
対象商品:
38638381

6308は ヤンマーのホイールローダー Y11WA のアクスル両端に適合しましたよ。

祐宝丸 様2022-11-28
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
38638345

様々な機械類に毎回使用しておりますが精度や強度など信頼できる商品です。

合資会社森川商店 様2021-12-05
用途:
旋回減速機
対象商品:
38638397

何の問題なく交換使用してます。配送も早く、安く購入出来て助かります。

2020-08-31
用途:
バイクのクランクベアリング
対象商品:
38638345

バイクのエンジンのクランクベアリングに使用しました。
特に問題もなく異音もなくなったので良かったです。

アートピーシー 様2020-07-08
用途:
コンバインのギアボックス修理
対象商品:
38638363

汎用品で在庫の種類も多く、早くて安くて助かります。

2023-10-05
用途:
レビュー

こちらのベアリングに星1のレビューを投稿しましたが、メールで返信があるだけで、反映されないみたいですね。つまり、このモノタロウのレビュー評価は信頼出来る物ではないと言う事です。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
記載いただきました内容ですが、ご使用を頂けない内容と考え、連絡をさせて頂きました。

2020-04-25
用途:
農機具
対象商品:
38638397

消耗部分に使いたいので、価格と品質とも満足できる。

有限会社 プレザ 様2018-07-09
用途:
トラックターフロントアスクル分解修理
対象商品:
38638354

品数が豊富で適合する品番が入手でき、無事終了しました。

2018-02-26
用途:
バイク用
対象商品:
38638336

純正品は、高価ですが外内寸も同一であり、性能面でも全く遜色なく価格も安価で、今までトラブルもありません。

2017-06-03
用途:
トラクター耕うん機修理
対象商品:
38638381

価格の安さで購入しました。質感も良く、特に問題点ありません。

株式会社中央測量 様2019-11-26
用途:
自動車・農機具等
対象商品:
38638354

使い勝手・機能・品質等今のところ特に問題なさそうです。

2016-03-11
用途:
扉の滑車
対象商品:
38638345

焼却炉の滑車代用に購入。オープン型なのでススで固まら無いか心配。機能的には問題なく使用できた。こんどはZZ密封型購入予定。

2015-09-23
用途:
レーシングカート
対象商品:
38638345

とにかく安いのでありがたいです。
壊れないことを祈ってます。

東白川製材協同組合 様2015-04-09
用途:
鉄車輪のベアリング交換用に使用
対象商品:
38638381

使用する鉄車輪は、手動で動くものなので安価を優先して購入しました。