6角軸ショートチタンドリルのレビュー

平均満足度 3.84 (49件のレビュー)
商品レビューを投稿する
6角軸ショートチタンドリル trad
trad
229 / 税込 252
作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。 【用途】鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに
49件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-23
用途:
追加

ショートと記載があるので全長寸法確認せず購入。ほしい全長の寸法とは違っていました。
メーカーによりショートの寸法違うので注意必要です。

2022-12-31
用途:
バイクのメンテナンス修理
対象商品:
38613863

キャブレターのスロージェットのネジ山が潰れており、ネジ外し用の下穴あけに利用しました。問題なく穴あけが出来、ジェットも無事外す事ができました。

1人が参考にしています
2022-08-29
用途:
工作
対象商品:
38613863

コスパは満足です。腕前の問題か、2㎜のアルミ板の工作でドリル刃がねじ折れました。

2022-01-07
用途:
内装DIY
対象商品:
38613951

自作家具の組立でセット物のドリルが壊れてしまい発注しましたが、ブレも無く安心して使えました。

オフィス ビジネス インスパイア 様2021-08-25
用途:
木やアルミなどの穴あけ
対象商品:
38613863

アルミや鉄などの金属への穴あけに使っても折れにくく、耐久性もまずまずで、コスパは高いので、他のサイズも揃えて重宝している。

2021-10-10
用途:
インパクトで下穴
対象商品:
38613863

ショートビットのほうが折れにくいし安くいし、大満足です。

MIND WORKS 様2021-06-11
用途:
真鍮板の穴あけ
対象商品:
38613906

インパクトにドリルチャックなしで取り付けられるものを探していてこれにしました。チタンですし丈夫です。

2021-04-05
用途:
自動車整備時の加工
対象商品:
38613915

ビットタイプのインパクトドライバーで使っていますが、ドリルが長いとブレ易く、こちらは使い易くて小さい穴開け作業でドリルが折れ難くなりました。

2021-05-31
用途:
機械・自動車・バイクのメンテナンス
対象商品:
38613863

細径のドリルは消耗品。いつでも交換できるように複数常備するため、価格面を重視して本品を選んでいます

有限会社 中央技研 様2019-08-29
用途:
機会の修理など金属への穴開け作業
対象商品:
38613881

使い捨て工具としてはショートタイプで十分だと思います。何度も研ぎ直して使用する場合には標準長さの物が良いかと思います。

1人が参考にしています
2020-07-15
用途:
金属の穴あけ作業
対象商品:
38613863

安価で材質もよさそうです。
特に気になった事はありません。

2018-05-22
用途:
リベット用
対象商品:
38614012

値段相応 問題なし.................

NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー 様2018-02-07
用途:
木材等の穴加工に使用
対象商品:
38613872

安価で高性能で非常に助かっております。これなら研がずに購入した方が
早いかもしれませんね。

2018-10-23
用途:
DIYメンテナンス
対象商品:
38613872

部品工作に使用しています。強度的にも、切れ味的にも問題ありません。

2018-03-11
用途:
アルミシャーシ組立時
対象商品:
38613881

ショートタイプのため軸のブレが少なく正確な穴を開けることができました。ドリル先端の形状も良好で食い付きが良く少ない力で作業ができました。

2017-12-05
用途:
穴あけ
対象商品:
38614037

刃こぼれも少なく、非常に使いやすかったです。また、購入したいです。

2017-12-03
用途:
製品の穴あけ

手動での製品の穴あけ用に買いました。
会社のが切れ味が悪く苦労していましたが
こちらはバツグンで一気に楽になりました。
後は耐久性に期待します。

2018-02-07
用途:
自動車修理でボルトが折れ込んだ時など
対象商品:
38614021

ワンタッチでインパクトドリルに装着できるので作業が早いです。値段も安く助かります。7mm以上の物も出してほしいです。モノタロウブランドで出せば売れると思います。

2021-04-12
用途:
金属穴あけ
対象商品:
38613906

ショートドリルということで全長サイズを確認せず発注したが
少し長めだった。  刃長30㎜位のものが欲しかった。
次回は刃長、全長サイズを確認したい。

2017-08-09
用途:
穴あけ作業に使用
対象商品:
38613942

以前長いタイプを使用していたが錐径が太い物がかしめ基部から曲がってしまい直に駄目になってしまうので短いタイプを購入しました。短いタイプは、使用時の安定感があって手振れも軽減されて使い易いし狭い場所にも対応出来満足しています。後は、耐久性がどうか使い続けてみたいです。