パワーリレー G2Rのレビュー

平均満足度 4.61 (79件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パワーリレー G2R omron(オムロン)
omron(オムロン)
219 / 税込 241
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
79件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-03-05
用途:
品質に問題なし
対象商品:
39065205

sunsui製のプリメインアンプのスピーカーリレーとしてg5rの代替品として使用しました。元着いていたリレーよりよい感じです。反応速度もよくて問題ありません。

2020-01-31
用途:
プリメインアンプ修理
対象商品:
41199823

プリメインアンプ内のスピーカー出力端子直前のリレー交換として、
多々あるリレーの中からこの商品を購入させて頂きました。
決め手は接点の材質が【銀】と記載されていた事。
微細な接触不良や音質劣化はさせたくないですからね。
コイルの抵抗値は特に気にしませんでした。

2020-04-29
用途:
アンテナ切り替え機
対象商品:
39064724

定評・実績のある製品なので、期待は裏切りませんでした。
動作も問題ありません。

2020-03-06
用途:
アンプのリレー交換
対象商品:
39065223

前回は透明ケースでしたが今回の物は透明でなかった。

2020-03-17
用途:
アンプの修理
対象商品:
39065223

オムロン製なので安心して使用できました。また、利用したいと思います。

2020-02-26
用途:
オーディオアンプの修理
対象商品:
39065101

古いリレーと取り換えて問題なく普通に使用できました。

2019-11-04
用途:
交換用
対象商品:
39064724

端子間の寸法と現品の写真が記載されているといいですね。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

村松開発企画 様2019-04-30
用途:
製品組み込み
対象商品:
39065031

この仕様は機器実装にも簡単にネジセット出来、回路追加にも容易に対応できるので制御システム製作には欠かせない部品だと実感しています。十分な電圧/電流制御できる点も評価できます。

2019-04-23
用途:
古いリレーが故障したので交換です。
対象商品:
39064891

40年近く使っていた目覚ましシステムに、内蔵されているパワーリレーが、障しちゃいました。
分解して、修復しようと思い、同一仕様の本品を見つけたので購入しました。
自重つは、確実に進歩していて、大きさは1/2程度になっていたし、内部もスケルトンで確認出来、良いと思います。
耐久性は、40年持つかは??????。その前に、自分がアウトの様に思います。
あ、作動は、確実で、予定通りでした。

2019-03-22
用途:
ステレオプリメインアンプのリレー換装
対象商品:
39065205

音質が抜群に良いプリメインアンプ ONKYO R200A の片チャンネル出力が時々途切れ始めた為、リレーの劣化と判断して、今回入手したリレーにて換装を行った。
結果的には大成功で、音の途切れの解消の他、音量の左右バランスが正常になり、元々気に入った音質のアンプで有ったが、リレー内の接点がピュアになった所為か、更に音質が良くなったと感じられた。

2人が参考にしています
2019-05-15
用途:
古いオーディオアンプの不良リレーの代替品として
対象商品:
39065223

サイズ等々ピッタリなので、助かった。これで、あと10年は使える・・・多分。

ワークテック 様2019-06-05
用途:
プリント基板上で100Vを制御する
対象商品:
39065135

プリント基盤上での100Vを制御するのにちょうどよい大きさで使いやすい。

1人が参考にしています
2019-02-27
用途:
模型回路の製作
対象商品:
39065126

コイル電圧が6Vのが無かったので5Vを購入。
製品自体はOMRONなのでバラツキも無く良いです。
このシリーズでタイマーが有ればいいのですが5,6v用のタイマーが無いのが残念。

2018-10-16
用途:
配線の切替に使用
対象商品:
39065187

購入したのは基板実装できるハンダ付けタイプで、2種類の電圧を切り替えるのに2aタイプを使用。小型で基板実装しやすく扱い易い。できれば作動音を小さくしてほしい。

2018-09-10
用途:
古いオーディオアンプの修理
対象商品:
39065205

いやはやモノタロウで買えるなんて!
便利すぎます!
地元に売ってる店が探しつかない中、かといって秋葉原から取り寄せるにもなかなか。
オーディオ用の他のパーツもモノタロウに無いか探してみます!!

2018-09-20
用途:
電気製品の部品交換に使用。
対象商品:
39064891

破損した部品と同型の物が入手でき修理することが出来大変助かりました。

2018-05-18
用途:
NECプリメインアンプA10シリーズのメンテナンス
対象商品:
39065101

時々、片チャンネルの音が出なくなる不具合が出ていましたが、このリレーに交換し症状が無くなり、音も良くなりました。

1人が参考にしています
株式会社オーレックス 様2018-03-13
用途:
機器制御盤のメンテナンス(補修)部品として
対象商品:
39065101

同等品は数多く出ていますが、内部が良く見え、接点周辺の状態が点検できるようチョイスしています。
密閉シールタイプで、内部が良く見えるものが安く出てくれるとありがたいのですが…。
(硫化物雰囲気での使用なので、接点劣化しやすい。)

2018-06-01
用途:
アンプ修理
対象商品:
39065092

端子を均等にしてあれば配線が楽だと思う。互換品で使用したので・・・。

株式会社サイビエンジニアリング 様2018-05-02
用途:
市町村、消防等の防災機器のアラーム警報回路に使用
対象商品:
39064934

防災機器は最重要機器に位置し安定動作が要求され、過去(20年2000個以上組み込み使用で)このリレーは無事故で安定動作を継続し、これからもリピート選定の予定でおります。従いこれからも従来通りの品質維持を希望します。