パワーリレー G2Rのレビュー

平均満足度 4.61 (79件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パワーリレー G2R omron(オムロン)
omron(オムロン)
219 / 税込 241
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
79件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-01-08
用途:
古いアンプのリフレッシュ
対象商品:
39065196

FUJITSU TENのα5000Mという音響アンプを使っているのですが、各チャンネル間のバランスが怪しくなってきたので、国産で信頼度抜群の当リレーを購入しました。
結果、微々たるものではありましたがバランスが改善し、リフレッシュされた音質になりました。
一時、リレー接点をクリーニングスプレーで清掃していましたが、新品は一味違います。
購入に躊躇されている方はぜひ購入をお勧めします。

2018-04-05
用途:
無線機等の修理
対象商品:
39064724

性能・機能に問題がないことは当然として、価格・梱包が良好で迅速な発送がなされたため円滑な修理作業ができました。

2020-12-10
用途:
リモコンで大電流の制御
対象商品:
39064785

基板用なので仕方ないですが
足が細すぎます。
足がもう少し太いのが欲しいので
次回は無いかな。

1人が参考にしています
2018-03-16
用途:
自作電源に使用
対象商品:
39064724

価格及び電流容量に満足しています。入荷までが早かったので助かりました。

2018-05-08
用途:
ステレオアンプのスピ―カリレイの交換
対象商品:
39065205

接点が見えて、接点の酸化度も確認できるので安心です。また接点が金メッキのものがoptionであればうれしいです。

石原国際特許事務所 様2018-02-09
用途:
新規電子機器の製作
対象商品:
39064934

設置に必要な面積が小さく、設置面に直接ネジどめが可能で使い易い。

2018-09-26
用途:
オーディオアンプの修理
対象商品:
39065205

日本ブランドですから
安心して使えます
もちろん
動作に
全く問題ありませんでした

株式会社タイヨースポーツセンター 様2017-07-29
用途:
ステレオアンプのプロテクトリレー交換用
対象商品:
39065205

もちろんオムロンのリレーなので間違いはないです。
最初についていたものと違いリレー接点も見えるので安心かも?

2017-11-09
用途:
業務用冷凍冷蔵庫の制御基盤リレーの交換
対象商品:
39064733

1年前からリレー不具合でリレーケースに穴を開けて接点スプレー入れて騙しだまし動かしていましたが、頻繁に止まるようになり、部品検索。
ここで同じリレー売ってたとは....。
プロ修理は基盤交換のみで10万円。冷凍冷蔵庫交換となると100万円掛かるので非常に助かりました。 現在快適に動いてます。ありがとう♪

2017-04-28
用途:
アンプのリレー交換に使用
対象商品:
39065223

以前の密閉型では無いタイプから変更したのですが、接点の材質も良さそうです。新品同士の比較で音質はとても満足しています。
長期の信頼感はまだ判りませんが、密閉型なので期待をしてます。

1人が参考にしています
2018-04-25
用途:
アンプの修理
対象商品:
39065205

とても安価でいい商品でした。
また、利用させていただきます

2017-01-27
用途:
アンプの部品交換
対象商品:
39065214

DECのDG2U12VDCが廃盤ということで、ネットで調べるとこちらのパワーリレーが互換性があるとのこと。ただ、自分の確認不足でしたが、DECのパワーリレーとはサイズがずいぶん違っており、取り付けには基盤から改修しないといけない状態で苦労しました。たしかに互換性はあるのですが、私と同じ目的で購入される方がいましたら、お気をつけください。

2017-05-21
用途:
アンプ修理
対象商品:
39065101

ONKYOのA-812EXとA-812XGのリレーの代替品として使用。
問題なく動作

2017-03-21
用途:
アンプのスピーカーリレー交換
対象商品:
39065205

前世代のパワーアンプなどDC24V5A、接点Aの物は大抵これが後継品で使えます接点Cのタイプもあるので使っているアンプのリレーをを確認するとよいでしょう。

グループe43B 様2018-09-15
用途:
アンプのスピーカリレーの交換
対象商品:
39065196

きちんと安定動作しており、まったく問題ありません。

2017-10-20
用途:
ステレオ
対象商品:
39065205

昔の商品なのですが後続品と思いますが、もっと早く交換すれば良かった。

2016-09-29
用途:
籾搬送の機械のコントロールボックス内の基盤についていた同じ部品が壊れたので交換しました。
対象商品:
39064952

交換には少し時間がかかりましたが、正常に動いているようなので、満足しています。

2018-03-30
用途:
バイクのポジション切り替えリレー
対象商品:
39064724

w650にゼファーのフロントウインカーを取り付けてポジションが点灯するようにしました。ウインカー作動時にはポジションが消えないと車検で引っかかるので、このリレーとコンデンサーを使って作動させます。
コンデンサーを使ってリレーの作動を遅延させます、

2017-08-17
用途:
使用不可能でした
対象商品:
39065205

同時に注文した重量物の巻きハンダ(250g)はんだリール代と同封、リレーの足の保護無しの上ビニール袋に入れただけで、無造作にダンボールの中に同封され、到着時にリレーの足が全て曲がって明後日に向いているか、リレー裏に折れて密着状態、当然プリント基板に通せないのでペンチで戻すと金属疲労ぎみで折れそうな気配。すぐにサポートに苦情と文句をいれました、対応は交換か返品との事、お盆休みもあって往復の日数を要すると思うと非常に迷惑で電子部品の発送を少しは考えて欲しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2017-02-06
用途:
ボイラーのコントロール基板修理
対象商品:
39065101

定形外などの送料の安い方法を検討してほしい、500円の物で500円の送料ではね…

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。