パワーリレー G2Rのレビュー

平均満足度 4.61 (79件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パワーリレー G2R omron(オムロン)
omron(オムロン)
219 / 税込 241
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
79件中 61~79件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-08-17
用途:
リレー盤に取付
対象商品:
39065083

自宅の電気設備の自動化に大活躍

2018-01-31
用途:
アンプのスピーカーリレー交換
対象商品:
39065223

20年前のアンプから音が出なくなったので交換しましたら、出るようになりました。

2016-09-09
用途:
アンプの修理
対象商品:
39065205

37年前のオーディオアンプの修理に使い問題なく動作しています。足ピッチの違いは基板を加工してうまく取り付けられました。

北摂オーディオサービス 様2016-08-31
用途:
オーディオ系アンプの修理時
対象商品:
39065223

完全密閉型につき交換後の信頼度も高くこのサイズでこの電圧のものはすべてこれにしています。交換後の、問題も全くありません

2016-12-13
用途:
オーディオアンプの改修
対象商品:
39065101

思った以上に早く届きました。これからも利用させていただきます。

2017-08-12
用途:
酷すぎる扱いと発送
対象商品:
39065205

足を保護するポリを噛ませていないのとビニール袋に足の保護無しにただいれたままでのダンボールに他重量物(巻きハンダ250gとハンダリール台)両方ともかなり重い、リレーの足が全て曲がってリレー裏に6本全て張り付いた状態、ペンチで全部元に戻さないと使用できない有様、戻しましたが当然金属疲労がでるので弱くなっています、いったい何考えているのでしょうか?写真に撮ってありますので送りましょうか?

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2017-02-02
用途:
オーディオアンプの補修
対象商品:
39065214

代替品として交換して問題無く動作しています。
音質も問題ありません。

2016-08-17
用途:
動力制御盤に取付
対象商品:
46637674

通販で簡単に購入出来て大変便利

2016-04-05
用途:
古いアンプ・CDプレイヤー等の修理
対象商品:
39065205

G5R-2232Pの代替品として使用しています。
6本足の間隔もほぼ同じで基盤やリレーの足を加工しなくても取り付けられました。
ただ、発送のときリレーの足にスポンジをつけてないと商品が届くまでに曲がってしまうようです。
送られてきたリレーの1つにスポンジがついてなく足が曲がっていました。(直しましたが)

2人が参考にしています
2015-10-18
用途:
無線送信機
対象商品:
39064882

迅速な発送ありがとうございました。

2014-11-24
用途:
ヒーター制御用
対象商品:
39064864

10A程度のヒーターを制御するために使用しました。余裕のある高容量接点を利用したかったので国産品を選択して安心できます。

2015-12-14
用途:
機器修理の交換部品
対象商品:
39064882

こんな細かな商品まで買えて助かりました。

2016-11-06
用途:
不良対策としてシール構造への代替交換
対象商品:
39065223

基盤端子のG2Rですが、やっぱり人為的に一部の足が折り曲げられた状態で届きます。戻した時に折れてしまった場合は補償させればよいので受け取る方は別にいいのですが。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2013-07-01
用途:
オーディオ製品のメンテナンス
対象商品:
39065223

KENWOODのプリメインアンプの出力リレーG5R-2232Pの代替え品として使用しています。接点の品質が良いので好結果を得られています。

2人が参考にしています
2013-01-29
用途:
プリメインアンプの修理
対象商品:
39065205

ONKYOのプリメインアンプのリレー交換のために購入しました。メーカーには補修部品の在庫が無かったので、互換リレーを探していたところ、こちらの商品がマッチしました。価格も安く手に入れることができて、とても満足しています。

1人が参考にしています
2013-02-21
用途:
シーケンスの一部に。
対象商品:
39065101

omron なので信頼しているが総じて高価なのが辛い。
大阪魂のは5/1の価格で買えるものがあるので使ってみたが なかなか良いようだ。

2015-02-12
用途:
修理代替え部品
対象商品:
39065223

いつまでもなくならないでほしい

2014-08-27
用途:
販売
対象商品:
39065101

商品は、大手メーカーなので問題はありませんが、発送時のコンポに関しては少し問題があります。箱の中にビニール袋に入った商品とクッション用紙のみで箱を動かせば商品がゴロゴロ。そのためリレーの差込端子が少し曲がった状態でした。ペンチで手直しできましたが、せめてプチプチ袋に入れて欲しかったです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2014-04-29
用途:
アンプの修理
対象商品:
39065162

購入間もないデジタルアンプが不調となり、頻繁に左チャンネルの音が出ないようになった。スイッチのオンオフを繰り返すと一時的に復活することから、どうやらリレーの接触不良のようだと当りを付け、交換用にこの商品を購入。結果は大正解。交換後は不具合が解消されただけでなく、全体に力強い音になった。ちなみに、交換前のリレーはマレーシア製で、購入したものは日本製だった。写真では透明ケース入りだが、届いたものはグレー。普段見えるものではないが、ちょっと残念だったので☆一つマイナス。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
品番がG2R-2A4 DC24になると、グレーケースになります。
透明ケースの商品は、注文コード:39065205 品番:G2R-2A DC24 の商品となります。