カーコンセントインバーターのレビュー

平均満足度 5.00 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
カーコンセントインバーター 大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)
   
お車のシガーライターソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換し、車内で携帯電話やデジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます(同時使用合計出力30W以内)。 急速充電対応。 5種類の安全保護回路を搭載。 USBコンセントの防塵カバー付き。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-05-10
用途:
車内でWIFIルーター(L02)の電源に購入
対象商品:
38630846

Wifiルーター(l02)の電源の電源用に購入したものです。それまシガーソケットからDCACコンバーターをつないで電源をとってましたが車の中ということで振動等で接触不良とかあってWIFIルーターによくない状況てした。なんとかしたいと思っていたところ、この商品をみつけました。いまは車のヒューズボックスのACC電源にエーモン製のヒューズ付きシガーソケットに繋いでこの商品の電源を確保、とても安定しています。無音ですし、場所をとらないのもいいてす。私方にはもう一台ワゴンRがいますので、それにも付ける予定です。

2019-08-15
用途:
いいと思います。
対象商品:
38630837

この商品、AC100にかえられるのは、いいと思います。
また是非、よろしくお願いいたします。

ペクッド 様2018-11-20
用途:
夜間作業の待機
対象商品:
38630837

監督員の業務をしていますので、夜間作業中の待機時間にモバイル機器や無線機などの充電に使用します。信頼できる品物です。

竹原製作所 様2018-04-23
用途:
車内の電源取りに
対象商品:
38630846

携帯電話の100V電源取りに簡易なものが必要で購入。
充電器とコードの長さがあれば後部座席でも使えるかな。

1人が参考にしています
2018-02-10
用途:
充電
対象商品:
38630846

手ごろな価格でいろいろ充電出来て、大満足。
車に1個、装備するべき!!

1人が参考にしています
2017-09-07
用途:
非常用電源として
対象商品:
38630837

コンパクトで、簡単に設置でき「車」からそして「ポータブルスターター」から、使用出来る事に満足。

2017-04-11
用途:
他の電気製品に使っています
対象商品:
38630837

使い勝手よく、とても良く、買って良かったと、満足してます。

2017-02-23
用途:
ac100vの、コンセントに使用できるので、助かります!
対象商品:
38630837

いろいろと、使用できるので、助かります。
またよろしくお願いいたします。

2017-02-11
用途:
犬のゲージの中にヒーターを入れる必要があり、そのコンセントに使用
対象商品:
38630846

とても使いやすく、重宝してます。うちは延長コードが必要だったので、いろんな長さの商品があるといいと思います。

2015-09-23
用途:
充電
対象商品:
38630837

デジタルカメラの充電を車にて行うため。これがあると全部出来るので便利です。(ソニーは器具から電池にキャノンはカメラに直接にともに出来るので)

2015-09-07
用途:
主に車内での充電です。その他DVDプレーヤー等に使用します。
対象商品:
38630837

大変コンパクトで、持ち運びが容易です。会社の車を乗り換える時は特に便利です。コンパクトでありながら、より大きい容量と安定性があれば、なお良いと思います。

2016-04-11
用途:
遠出で使用
対象商品:
38630846

便利です。

2015-12-07
用途:
旧型安価のナビの充電に
対象商品:
38630846

ナビの充電にと購入しましたがいろいろアウトドアに使えそうです