BNC圧着タイプ コネクタ プラグのレビュー

平均満足度 4.00 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)
339 / 税込 373
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-01
用途:
無線機同軸の連結

同軸が取り付けやすく作業がしやすいです。また購入したいです。

2023-09-07
用途:
アマチュア無線のアンテナ線結線
対象商品:
38641224

短波タイからGHz帯まで使用できる便利なコネクタです。
業務用だとNコネクタが一般的ですが、アマチュア用のケーブルつくりはこれで十分だと思います。

ブレインビジョン株式会社 様2023-08-30
用途:
テストケーブルの作製
対象商品:
38641251

撚り線の1.5D-2Vの線を使いたかったので購入しました。専用圧着器具がなかったので、丸ラグに使う汎用の圧着器具で半圧着を3回ほど繰り返して固定しましたが、一応、大丈夫なようです。

2023-08-14
用途:
計測器配線制作
対象商品:
38641251

1.5D-2Vケーブルとの接続が容易。
計測器との接続も問題無し

2022-09-03
用途:
監視カメラのケーブル圧着
対象商品:
38641233

個包装のため、使いやすく。とても便利です。品質は申し分ありませんが、価格がもう少し安ければと。

2022-01-28
用途:
機器の作業時
対象商品:
38641233

毎回部材の在庫用でストックしてます。重宝しています。

2021-05-18
用途:
アンテナとケーブルの接続
対象商品:
38641224

同軸ケーブルに接続したが簡単で扱い易い、トーコネなので安心できます。

株式会社須藤オルガン工房 様2021-04-13
用途:
工具の柄の着脱に
対象商品:
38641276

本来の使用法ではないが、工具の柄を延長する最バヨネット機構を流用して簡単・短時間になった。

有限会社ケーイーテック 様2020-03-22
用途:
信号増幅器の入力ケーブル
対象商品:
38641251

正しい工具が必要ですが、製作作業性や価格は満足です。

2020-01-19
用途:
アマチュア無線の測定コード制作
対象商品:
38641224

作り方をメーカにて確認でき問題なし お安く早く届くので良かったです

2017-07-12
用途:
穴が見えないので
対象商品:
38641276

視力が弱くなり半田を流し込む穴が見えないので、圧着式のコネクタを使用。取付方法は東洋コネクターのウェブサイトを見るとダウンロードできます。

2018-11-17
用途:
監視カメラメンテ
対象商品:
38641242

外皮のカシメ金具が、思いの外、小さい様で作業性が悪い。

2017-10-02
用途:
ケーブル作成
対象商品:
38641251

普通に使えます。(写真には写っていない)芯線用スリーブがプラスチックなので、ここが金属製の他社製品と比べると見劣りがします。
ま、安いからしょうがないですね。

2016-10-18
用途:
映像伝送ケーブル利用
対象商品:
38641242

圧着方法が分からず
4個ほど無駄にしました。
PDFで採寸など載っていますので

トーコネ BNCP-5A-K

と、検索して
内部導体、絶縁体、外部導体
長さなど調べて
専用圧着工具で圧着すれば

問題なく利用できますよ!

1人が参考にしています
川端商会 様2015-11-10
用途:
同軸ケーブルの接続時
対象商品:
38641276

値段から言えばやや満足ですが、トーコネの特性なのか引っかけリングの部分が何回か使っている内に甘くなってきますので、耐摩耗性をもう少し考えて頂ければ、やや満足になるのですが・・・・・・。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

有限会社リサネット 様2014-11-19
用途:
BSCSアンテナ工事
対象商品:
38641233

手になじみしっかり圧着できてよかったです。

メディア工房 様2014-04-25
用途:
BNC端子を5C2Vの同軸ケーブルに圧着するため
対象商品:
38641242

使用できるケーブルが5C2Vだったので購入いたしましたが、中心コンタクトの穴が小さく使用できませんでした。
カナレの5C2Vは中心線が撚り船で細いので入りますが、アンテナ用の銅線単芯は入らない。
そこら辺の説明が無いのは販売者としての手落ちだと思う。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。

アイカギ&ロックサービス 様2014-01-12
用途:
防犯カメラの設置
対象商品:
38641233

コ‐ドの皮剥きの寸法等説明書があったほうがよい。
BNC-BNCのL型コネクタが欲しかったが、バリエーションを増やしておいて、
頂きたく思います。
3c2V同軸ケーブルは、問題ありません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。