丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)のレビュー

平均満足度 4.74 (31件のレビュー)
商品レビューを投稿する
丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 倉敷化工
倉敷化工
289 / 税込 318
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
31件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-19
用途:
エアコンプレッサーのモーターマウントに使用
対象商品:
38743582

硬さと柔軟さを兼ね揃えたもので振動からくる騒音を随分と軽減してくれます。高価だが良い商品でした。

2025-10-20
用途:
マフラー吊りゴム

ゴムの硬さがちょうどいい。ナットを回すのにゴム部の供回りを心配していたが、杞憂だった。耐久性はこれから。

2024-06-14
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
38743607

個人で自動車メンテナンスしています。少量で購入でき、助かります。

有限会社西武建機 様2023-11-30
用途:
重機のラジエーター防振ゴム
対象商品:
38743616

耐油性、耐熱性が必要な個所には天然ゴムが使えないので、こちらを使います。
ゴム質も固めで純正部品と同等、価格は抑えられていいです。

有限会社ティアンドティシステムズ 様2023-05-05
用途:
農業機械(コンバイン)のメンテナンス
対象商品:
38743591

農業機械(イセキコンバイン)の刈取り部で使用中ですが純正品と遜色なく非常に調子よく動作中です。

2022-09-06
用途:
バイクのマフラーの支持留め
対象商品:
38743591

バイクのマフラーの支持金具として使用しました。バイクの純正の部品に合うように、グラインダーで加工して使用しました。マフラーをしっくり抑えることができて、満足しています。

2人が参考にしています
2021-04-09
用途:
トレーラーの尾灯吊り下げ
対象商品:
38743591

前回高さ30㎜程度の防振ゴムでトレーラー尾灯を吊り下げたらゴムの振れでタイヤに干渉し尾灯が破損したため高さを半分にして、剛性の高い当品したら干渉なく満足しました。

2020-09-07
用途:
エンジンポンプ マウントに使用
対象商品:
38743652

エンジンポンプの欠品で部品がなく油脂・屋外使用にもに強いとのことで購入して取り付けました。エンジンをかけても振動は吸収してるようで満足しています。

2020-03-02
用途:
エアーコンプレッサーの振動止め
対象商品:
38743661

古いエアーコンプレッサーのダンパーがボロくなりコンプレッサーの振動が酷かった為に交換。専用では無いものの、しっかり振動が抑えられ助かっています。

ユウゲンガイシャ ハマショウライン 様2022-06-07
用途:
交換
対象商品:
38743591

サイズの確認がなかなか創造しにくいので何かと比較したものを載せてほしい

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-02-24
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
38743661

大きさも、固さもちょうど良かったです。
また購入したいと思います。

2018-10-27
用途:
マフラーの固定
対象商品:
38743591

マフラーの固定につかいました。
安いし、これで十分です。
予備にまた勝っておこうとおもいます。

2人が参考にしています
2023-10-10
用途:
自動車のエアクリーナーの受けに
対象商品:
38743573

ゴム製品において外国製の物より格段に品質が良くゴム切れまでの時間を考えると
遥にコスパが良いために交換。

1人が参考にしています
2018-10-09
用途:
ダンプのエアクリーナーのダクトの固定
対象商品:
38743616

ダンプのエアクリーナーのダクトを固定していた防振ゴムが劣化して振動が激しく音が出てうるさかったので購入、、交換してみるとたいへん静かになり満足です。

1人が参考にしています
2018-06-27
用途:
背負い式の草刈り機のメンテナンス時
対象商品:
38743564

ボルトが少し長すぎました。私の使用時には。製品は良いと思います。いろいろ探しましたが無くて助かりました。

2022-09-10
用途:
車の走行サスペンション系テンションロッドの修理
対象商品:
38743652

車の走行サスペンション系テンションロッドに購入しました。鉄のネジは要りません。買うのを失敗しました。

2019-12-20
用途:
室外機の防振対策
対象商品:
38743607

あまり、効果を感じないが、振動は他にあるかも、値段は満足してます、、

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2017-07-13
用途:
旧車補修部品
対象商品:
38743652

店舗では入手しにくいものも各種サイズが揃ってて便利ですね。ゴム部品なので劣化しますが安いので定期的に変えられます。肝心の防振もバッチリでした。

2017-02-03
用途:
簡易マッサージ器修理
対象商品:
38743564

マッサージ器なので振動は並みでは無いですが、
クロロプレンで、一応バネ計算もしましたので耐久性は問題無いと思います。

株式会社セイヒョー 様2019-12-07
用途:
遠心分離器のモーターマウント
対象商品:
38743546

遠心分離器のモーターマウントのゴム破損のため交換。
ボルトが片方長かったので5mmほど切断して使用。
強度は問題なし。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。