Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)のレビュー
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
2024-05-01
- 用途:
- ジャッキのオイルもれ修理
- 対象商品:
- 38837477
汎用ジャッキというものは
駄目になったらパーツリストというものがないので
壊れたら最後してるしかないが敢えてo-ringの総当たりで
修理してみたところ何とか漏れが止まった
1人が参考にしています
2021-07-25
- 用途:
- 携行ガソリンボトルのキャップ用
- 対象商品:
- 38837531
アルミ携行ガソリンボトルのOリングがひび割れてしまい探していた所、ガソリンにも強いと言われるフッ素Oリングが見つかりました、耐久性はこれから確認して見たいです
2021-03-23
- 用途:
- NBRのOリングでは役不足の為、フッ素のOリングを購入
- 対象商品:
- 38837434
本来はHNBRの材質を探していましたが、最小ロット数100以上と必要数が数個の為、今回フッ素にしました、慎重に組付ければ問題ないかと思っています。
2020-05-18
- 用途:
- バイクの燃料系に使用
- 対象商品:
- 38837337
燃料ポンプに接続される、クイックリリースカプラーに使用。
取付けホースの位置が、シリンダーヘッド直上という事もあり
耐熱性を考慮しての選択交換です。小分けで手に入るのは
とても良いです。
2019-12-18
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 38837802
耐油のOリングはホームセンターではあまり売っていないため助かります。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
2018-02-23
- 用途:
- はんだ吸い取り器
- 対象商品:
- 38837294
はんだ吸い取り器では負圧にすることによりはんだを吸い取るものですが、
密閉するためにOリングが用いられております。
規格や用途について合致しているか不明ですが、
一応使えています。
単品で手に入るのがうれしいです。
1人が参考にしています
2017-08-15
- 用途:
- BMW MINI
- 対象商品:
- 38837443
ゴム製品だと現品のサイズを測っても、イマイチ正確なところが解からないので、1mm刻みで数種類オーダーしてみた。モノタロウだとそういう事ができるので便利。
1人が参考にしています