Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)のレビュー

平均満足度 4.45 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業
武蔵オイルシール工業
26 / 税込 29
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社平井電設 様2026-02-25
用途:
バイクOH
対象商品:
38839412

細かなサイズ指定ができたので純正部品への流用で安価に修理完了です。助かりました。

2025-12-18
用途:
キッチン混合水栓

シングルレバー式混合栓 KVK FA707Hの流量調節止水弁のOリングが腐ったので。ぴったりだった。

2024-11-04
用途:
ビードストッパーに

レーシングカートのビードストッパーのOリングが経たっているので交換しました。
OTKと大体サイズは合っていると思います。
他に2種類買いましたがどれがいいかは分かりません。

2023-04-20
用途:
密閉容器のパッキン材として使用
対象商品:
38839543

既存の円筒形保存容器の、ねじ込み円形蓋のゴムパッキンが劣化し、パッキンの代替品としてこのOリングを使用しました。劣化したパッキンに比べ、締込み時の当りに弾力がよみがえり、同時に密閉性も向上し、大変満足しています。

2021-09-07
用途:
エアーキャップのシール用
対象商品:
38839211

仕様が合致し毎回使用しています。できれば一個一個ビニール袋に詰めてありますが、10個単位の袋詰め送付も希望します。一個づつ取り出すのは結構手間ですし環境にも配慮します。

長谷川 様2021-05-17
用途:
ガスコンロの応急修理。
対象商品:
38839175

品質は良さそうですが耐久性を確かめたいと思います。

2021-02-23
用途:
メンテナンス
対象商品:
38839507

耐久性を求めてシリコンゴムに変えてみました。ニトリルゴムより良さそうではある。

ステアフーズ株式会社 様2021-03-19
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
38839787

消耗品で何度も購入しており、これまで何の不満も無く使用してます。

2019-02-03
用途:
配管パッキン
対象商品:
38839351

今後とも検討して使用を考える、、、柔軟性があり良好

2024-01-02
用途:
オーバーホール
対象商品:
38839227

値段が高い、1つずつ梱包されているのが面倒で使いづらい、まとめ売りしてほしい。

須磨タイル 様2018-03-19
用途:
固定場所ではないところに使用
対象商品:
38839297

柔らかく運動性のある所に最高。値段もてごろなので固定場所も使いたい
固化しなさそうで良い素材。
また購入したい。

久保製作所 様2018-02-01
用途:
buhinn
対象商品:
38839464

totemo yokatta
mata onegaisimasu

2016-12-08
用途:
マイカーメンテナンス
対象商品:
38839272

市販では購入困難な部品が簡単に入手できたのでありがたいです。カタログ見ながら探すのがとても楽しい。

2016-12-17
用途:
衣類乾燥機用のドライブベルト
対象商品:
38840286

廃盤の衣類乾燥機用のドライブベルトとして使用。オリジナルより、やや太いが代替品として問題なく使用できました。

2017-12-22
用途:
農機のオイルシール
対象商品:
38839692

農機具店では入手出来ない部品がモノタロウでは入手できるので重宝しています。ありがとうございます。

2017-04-13
用途:
木棒に切れ目を入れピストンとして使います
対象商品:
38839175

取り付け時に伸ばしすぎるとフッ素黒のOリングよりも伸びやすいですが、切れやすかったです 柔らかさは感じますが、自分の用途には向きませんでした。

2017-07-14
用途:
シールに使用。
対象商品:
38839421

さすが、ブランド品です。
使用に何の問題も有りません。

2015-12-11
用途:
CB-55E カセットツインバーナーの部品交換
対象商品:
38839175

CB-55E イワタニカセットフーツインバーナー(屋外使用キャンプ用)のボンベの取付部ガス漏れ修理に使いました。Oリングシールが劣化し固くなっていたようです。また、耐熱200℃に今回アップしました。自己責任で修理しました。

2人が参考にしています
KTエンジニアリング 様2015-12-19
用途:
デジカメの保守
対象商品:
38839166

デジカメのシールに大きさが合いそうだったので購入しましたが、あわず。Oリングは潰し代を合わせるのが難しいですね。製品が悪いわけではなく、自分の選択の問題でした。

2014-12-13
用途:
シーリングに
対象商品:
38839315

納品された袋にサイズが書いていないので確認して自分で記入する必要がある。
サイズ位タグシールに記載して欲しい。