波動スイッチ(LED) DS-060シリーズのレビュー

平均満足度 4.39 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
波動スイッチ(LED) DS-060シリーズ ミヤマ電器
ミヤマ電器
249 / 税込 274
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-08-10
用途:
電子工作
対象商品:
38907723

丸型なので,ケースけの穴あけが(四角に比べたら)楽なのがいいです.ただ,Φ21~22mmなので,それでもそこそこ大変です.LED内蔵で,もう少し小型のものが欲しいと思っています.

2023-05-05
用途:
車両照明用のスイッチ交換
対象商品:
38907714

自家用車のデイライトのスイッチが壊れ、ディーラーに確認したら、スイッチ単体の部品は無く、ハーネスごとの交換になり、受注生産で2か月待ちで、工賃入れたら1万円以上、、。
ダメもとで、スイッチ裏面の番号で検索したら、なんとこの部品でした。
スイッチ交換だけで、数十秒で完了。値段も300円弱。
ほんと、助かりました。

スーパーヘアー 切りっT 様2023-04-23
用途:
コーヒーメーカーの修理
対象商品:
38907714

大きさはジャストでしたがこの商品端子が4つあり結局お蔵入りになりました。残念。
商品自体は良い商品では無いかと思います。

2022-12-30
用途:
IHクッキングヒーターの電源スイッチ
対象商品:
38907723

すぐに到着しました。純正スイッチと比べて端子が短いですが、問題ありませんでした。

1人が参考にしています
2022-04-23
用途:
約14年使用した三菱電機製のIHヒーターの電源スイッチ交換
対象商品:
38907732

電源スイッチのみの不良が明確であったので、ほぼ同寸法の当該スイッチを購入し取り付けた。本当はLEDが赤色のスイッチが欲しかったが、在庫なしの為黄色のものを取り付けた。
結果、あまり違和感はなく、安く修理できた。電源端子は少し小さめであったが、取付に支障は無かった。LED端子をはんだ付け仕様としているメーカー(三菱)の意図は少々疑問に感じた。

1人が参考にしています
2021-06-09
用途:
ミツビシ IHクッキングヒーター用スイッチ
対象商品:
38907714

IHのスイッチが壊れたのでモノタロウにて購入して直しました。LED側はハンダですが本体側の端子サイズが小さかったですが使用出来ました。スイッチ自体は満足しています。

1人が参考にしています
2021-08-23
用途:
機器の操作
対象商品:
38907723

使用する電源が多様でも、抵抗を調整するだけでLEDが点灯する所が使いやすく重宝してます。

2020-11-11
用途:
三菱製IHヒーターの電源スイッチ

メーカー製の図面だとわかりにくいですが、(1)はLED用の端子で(+)と(-)があり、(2)と(3)がON-OFF用でした。

6人が参考にしています
2018-04-17
用途:
オーディオ機器の製作に
対象商品:
38907714

オーディオ機器のSWに使用しています。
以前はトグルSWやサーキットプロテクターを使っていましたが、これはLEDスイッチも搭載されていて見た目もスッキリでGOODです。
19mmのホルソーで開口して仕上げに鉄やすりで微調整、最後に切り欠き部分の薄めのヤスリで加工すれば綺麗に取り付け出来ます。
100Vで5Aまでいけるようですので、強力なパワーアンプなど以外ならほとんどに使えて良いと思います。

1人が参考にしています
2018-03-12
用途:
オーディオ機器のSWとして
対象商品:
38907714

今までNKK社のトグルSWを使っていましたが、電源ON時の
LEDも搭載で価格もリーズナブル、デザインも良いので
言うこと無しです。
開口径が大きい故に、ホルソーなどの穴あけ工具が
必須だと思いますが、ガレージメーカークラスの仕上がりに
なるので、これからはこちらを愛用しようと思います。

パワーハウス 様2018-02-04
用途:
車整備
対象商品:
38907723

ほしい時に探してもないので予備に保管しておきます、なかなか売ってないので重宝します。

2017-05-24
用途:
車内の電装品追加時のON/OFFに
対象商品:
38907732

取付もホールソーで開けるだけなので、簡単で純正っぽい仕上がりになりました

2018-09-29
用途:
車両の偽装
対象商品:
38907723

LEDが従来の商品より明る過ぎて車両の偽装に使用すると、暗くするのに難儀します。色によって明るさが違う為も有り・・・

2018-12-03
用途:
コーヒーメーカーのスイッチ交換
対象商品:
38907723

商品の説明に内部の回路図が無いので分かり辛い。
図面では3端子のように見えたが4端子だった。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

パラピット 様2016-03-09
用途:
koukann
対象商品:
38907732

iiyo

2015-10-12
用途:
車のLED用スイッチ
対象商品:
38907714

足が4本あり使い方がわからない。ネットで調べたけど、使い方をモノタロウサイトで書いてくれたら、助かります。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2015-08-15
用途:
購入時に在庫が無く、使用時には間にあいませんでした。
対象商品:
38907723

在庫があれば良かったです。
他の製品を用意し無駄になりました。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。

2014-11-23
用途:
自動車のLED照明のスイッチに使いました
対象商品:
38907714

回路図がなかったのでちょっとだけ面倒でした(笑)

1人が参考にしています