2極大形単頭ジャック Φ6.3のレビュー

平均満足度 4.06 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2極大形単頭ジャック Φ6.3 マル信無線電機
マル信無線電機
299 / 税込 329
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
今商会 様2023-11-08
用途:
その他
対象商品:
38903785

放送機材改造に使用大変助かりました、耐久性もあるみたいで今後とも宜しくお願います。

有限会社アスコ通信特機 様2023-10-30
用途:
音響機器の接続
対象商品:
38903767

非常にシンプルで使い勝手はいいです。
接触部分のバネ圧は結構強いですが心配なのは接触不良。
金メッキの商品があれば良いのですが。

2021-06-18
用途:
模型の作動
対象商品:
38903767

非常にシンプルな構造。奥の接点をペンチで曲げることでプラグを挿す際のキツさが調節できるのが良いです。

2021-05-27
用途:
フットスイッチ用に
対象商品:
38903767

ケーブル先端がΦ6.3mmジャックのため、接続側として購入。購入時、価格の違う2極と3極があり迷ったが、回路図表記があるともっと容易に判断できたかと思います。是非掲載を!

2020-12-01
用途:
プラグ変換用
対象商品:
38903785

絶縁部の樹脂もしっかりしており、強度もありそうです。

2020-03-14
用途:
ギターアンプにつなぐハーネスの自作
対象商品:
38903837

ギターアンプにつなぐハーネスを自作するのに購入しました。ジャックへの挿入や半田付け作業、本体強度などに問題はありません。コードの出し口に屈曲対策の補強などはないので静的な状態で使う用途のほうが良いかもしれません。

2019-09-28
用途:
交換
対象商品:
38903785

ジャンクで買ったテープデッキのマイク端子が壊れていたので、交換用に購入、むき出しではなく、ケースに入っているタイプが欲しかったのですが、探しきれなかったのと、マイクプラグを差していない時にスルーしてくれる回路が付いているのでこれにしました。ケースに入っていないので、埃のことも考えて、星4個にしてあります。

2018-07-18
用途:
マイクアンプの電子工作
対象商品:
38903977

マイクロバスで使うマイクアンプの工作に利用しました。普通に使えました。

2018-09-26
用途:
自作のスピーカー用延長コード
対象商品:
75927187

半田付けも楽に出来、いいものができました。使用にも問題ありません。

2018-03-03
用途:
楽器のシールドジャックをこれに交換
対象商品:
38903767

ガッチリとシールドジャックを押さえ込むので安心感があります。
ただ、人によっては抜き差しするのが固く感じるかも知れませんが、
自分はこのくらい固い方がいいのでは?と思います。
価格も安くて性能的にも満足できる商品だと思います。

2020-02-02
用途:
ジャック交換
対象商品:
38903995

ベースアンプのジャックが内部で割れたため交換。9日後の発送となる商品と承知して購入したものの、やはり作業の待ち時間としては長い。

2018-03-15
用途:
オーディオ機器の修理
対象商品:
75927187

交換後は、種々のプラグに対して何の問題もなく動作しています。

2018-01-24
用途:
制御信号の入力
対象商品:
38903837

プリント板へのVideo信号の入力に使用している。小さくて使いやすい。

2015-05-21
用途:
壁にスピーカーコンセントを設置
対象商品:
38903767

プレートが御社には無いので、ホームセンターで購入し、加工して取り付けるが、便利に使用している。

1人が参考にしています
2015-11-18
用途:
プリアンプのインプット及びアウトプット用
対象商品:
38903767

ナットをもう1つ追加して欲しかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

滋賀オーディオサービス 様2015-04-19
用途:
使用出来ませんでした。
対象商品:
38903785

商品に関して問題は有りません、ただ、発注して納期日に届かず、変更納期連絡なしでこちらから納期回答を再度電話で
聞き間に合わせ、入荷遅い為他社から緊急購入。只今使わずジャックは有ります。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
今後も、全力をあげて改善に努めて参りますので
何卒、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。