DINプラグ・ジャックのレビュー

平均満足度 4.92 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
DINプラグ・ジャック マル信無線電機
マル信無線電機
219 / 税込 241
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
コスモソリューション 様2023-05-29
用途:
電子機器の製作
対象商品:
39229032

電子機器の作成に使用します。このシリーズはバリエーションも豊富で、規格品なので全く問題ありません。

2023-03-22
用途:
データ通信ケーブル製作時に使用
対象商品:
39229023

市中ではなかなか見つからなかったので、モノタロウで販売を見つけたときは大変助かった。品質にも問題なくありがたい。

山口シート 様2021-11-02
用途:
制御用ボックスのケーブル端子がこのタイプだったので購入
対象商品:
75929734

端子間が密で細かい部分のハンダ仕上加工でしたが、スムーズに作業ができるように端子の向きがそれぞれ違うので作業はやり易かったです

2020-09-26
用途:
機器の補修
対象商品:
75929664

取り扱い終了品であったが、5端子のものは3端子を兼ねていることが実物を購入して判明した。実際に手にして試してみないと明らかにならないことも部品の世界。ラッキーだった。

1人が参考にしています
2020-03-03
用途:
古いGPSの外部電源用
対象商品:
38903855

トンネル式電池ケースのプラが中で変形。奥の電池が取り出し困難なこともあり長いこと放置。外部電源を思いつき、4Pをあちこち探したがとっくに廃番。メス側としてこの番しか選択肢がなく。外殻を注意深く外し、はめてみたら引っ掛かり具合も申し分なかった。専用のホルダーでバイクに取り付け、6VなのでUSBコードを可変電源ボード経由で引き回した。使ってみてむかしのコネクタ規格は抜き差しなどの安定感が独特で、はからずもノスタルジーを感じてしまった。いいです。

2019-11-06
用途:
MSXパソコンのRGB出力に使用
対象商品:
75929734

DIN8ピンのプラグはMSXのRGB出力に必要なので購入。作りも良くハンダ付けもしやすく、抜き差しにも耐える品質です。

2019-12-26
用途:
信号線の配線用ジャック
対象商品:
39229023

もう、何度も購入しています。がたが無く確りと接続できます。値段が安価なのが良い。

2017-03-31
用途:
手作り模型
対象商品:
38903855

本日配線しましたが端子は下手な半田付けですが問題なしです。

株式会社テルユー・ソリューションズ 様2016-06-25
用途:
オーディオ機器の補修
対象商品:
75929612

こちらのほしい商品がお御社に在庫がない展示がない商品に対してものに対して極めて迅速に対応をしていただいてありがたいとおもっています。

2016-04-25
用途:
バイクタンデムでのインカム用の接続部品
対象商品:
38904424

大型バイク(GL1800)のタンデムインカム用の既存のプラグがDINプラグなので使いました。

2015-12-22
用途:
プロの現場
対象商品:
75929786

LタイプのDINプラグの選択肢は少ないですが信頼出来るメーカーですので
商品としては問題有りません。
注意すべき点はコネクションの向きのみです。
角度変更ができないので使用する機材等を確認した上の購入を推奨します。

2015-07-16
用途:
DATAの入出力線使用
対象商品:
38904451

通常のコネクターで有り所見等はありません。