シガープラグのレビュー

平均満足度 4.12 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シガープラグ マル信無線電機
マル信無線電機
289 / 税込 318
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-17
用途:
12Vバッテリーからの電力取り出しに

「注意 ※ヒューズ無タイプの商品になります。」 と注意書きがありますが、ヒューズが無いとオス(プラス)端子が押し出されない構造なので、ヒューズが必要かつ付属していない状態です。別途ヒューズを用意する必要があります。

2024-08-07
用途:
車載機器用
対象商品:
38905002

ヒューズは別売りですので気をつけてください。
他の機能は問題ありません。

2023-12-23
用途:
シガーソケット用電源ケーブルの作成
対象商品:
75930513

はんだの乗りも悪くなく、問題なく使用できています。
ヒューズは付かないので、必要な場合は他の製品を選ぶ必要があります。

1人が参考にしています
2021-04-21
用途:
自動車用品の補修
対象商品:
75930513

安価ですので仕方ありませんが、別途用意した管ヒューズを内蔵できるタイプと勘違いし採用しましたが、これはこれで問題ありませんしリピート対象です。

2020-07-15
用途:
省電力の無線機電源として利用。
対象商品:
38905002

比較的デザインが良く、取り回しも良い。
この手のパーツはこれで決まりかな。

株式会社ぱとなコミュニィティーニィティーエンタープライズ 様2020-03-03
用途:
交換
対象商品:
38905002

元々ついていた物の通電が悪かったので交換しました。ハンダののりも良く作業施工率も良かった。

2020-04-16
用途:
DIY
対象商品:
38905002

ヒューズが付いていない。(ヒューズなしと表記しておいてほしい!)

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。商品情報の改善に努めさせて頂きます。

2018-07-03
用途:
無線機備品
対象商品:
38905002

完成度の高い商品です。現状、商用車でサイズの合わない車両はありません。重宝してます。

2017-11-06
用途:
配線修理
対象商品:
38904826

機能は備えているが、アース極全面にクロームメッキがされている。半田ののりをよくするために部分的にメッキを施さない親切設計があればよかったと思う。安いから良いけど・・・

みらい住設 様2016-07-26
用途:
ETCの電源取り
対象商品:
38905002

マイナス線を付ける場所に悩みましたが、マイナスの針金にハンダ付けで何とかなりました。コスパは最高です!

株式会社松訪精機 様2015-07-15
用途:
ソーラーバッテリーチャージャーの脱着式プラグ用
対象商品:
38905002

半田ごてが使えれば簡単に使用できます。
管ヒューズが付いていないので必要な容量の標準長の管ヒューズを用意して下さい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

泉谷商店 様2015-05-16
用途:
ETCの電源に使います。
対象商品:
38904826

安いですが、問題なく使えてます。  これで指名を果たしてます(^○^)

2016-02-23
用途:
赤導儀に使用した。
対象商品:
38904826

可もなく不可もなし。

2014-09-25
用途:
12Vのバッテリーから別々に電源をとるため
対象商品:
38904826

自分でハンダ付け格安なので最高。できれば、10Aのヒューズが入っていれば言うことなし。

2014-02-04
用途:
カー用品の使用
対象商品:
38905002

大変リーズナブルで問題なく使用できました!最初に使用するとき端子が少し硬くて入りにくかったですが、大丈夫でした。

2014-04-11
用途:
12vの引き出し
対象商品:
38904826

スプリングの力も妥当なレベル振動で接触不良をおこしそうにもなく、しっかりと電源が取れています。

1人が参考にしています