汎用サイドミラーのレビュー
2021-07-12
- 用途:
- トラクターのサイドミラーとして使用。
- 対象商品:
- 38949723
トラクターに取り付けてあったミラーより一回りサイズが大くくなって視界も広くなった。取り付けもしっかりと取り付けることができ満足しています。
有限会社村上石油店 様2020-10-10
- 用途:
- トラックのサイドミラー
- 対象商品:
- 38949687
純正のミラーを使っていましたが、価格面で社外品を使うことにしました。まだ使用期間が短いのですが、まったくそん色なく使っています。
1人が参考にしています
酪王乳業株式会社 様2020-06-26
- 用途:
- 農耕トラクターの左側用
- 対象商品:
- 38949723
これまで使用していたものはあまりにも平面過ぎて視界が狭かったので、レビューを参考に380Rを購入。使用した感想は、かなり視野が広くなります。バックの際に距離感がまだつかめません。私的には600Rのもので良かったかなと思います。右側の純正ミラーは600R位かもしれません。
3人が参考にしています
酪王乳業株式会社 様2020-09-07
- 用途:
- 農耕トラクター左側用に取付け
- 対象商品:
- 38949723
既存の左側のミラーが小さいため、古い右側用ステーを左側用に改造し取り付けました。おかげ様で左側後方が広角で確認できるようになりました。
K.ELE 様2021-01-27
- 用途:
- 農機具(トラクター)修復の為に使用。
- 対象商品:
- 38949705
破損部品に一番近いサイズでしたので、少々割高ですがメーカー純正品より安いので購入しました。使用感は大変満足しております。
2019-10-26
- 用途:
- デコトラ制作
- 対象商品:
- 38949714
いまだにこのタイプのミラーを
供給してくれるメーカーさんに感謝です。
H型バンドの径が選べると尚よいと思います。
2人が参考にしています
2019-02-21
- 用途:
- トラクターに取り付け
- 対象商品:
- 38949723
既存のミラーが、平面に近いので、このミラーに交換、後ろから足元迄今井のミラーで確認できるので大変良い。リピートで2台目のトラクターに取り付けです。
2018-11-01
- 用途:
- タイヤショベルのサイドミラー交換
- 対象商品:
- 38949732
サイズが丁度よく破損時に交換しています。不慣れなオペレータは、タイヤショベルのサイドミラーを頻繁に破損します。防錆処理がもう少し強ければよいと思います。
有限会社久保建材 様2017-03-25
- 用途:
- 交換
- 対象商品:
- 38949757
回りの、ゴムパッキンの圧着が弱い様です。衝撃にも、やや弱く交換の為、購入です。
MonotaROからの回答
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
2016-05-29
- 用途:
- 作業中に石が当たり破損、取り換えメンテ
- 対象商品:
- 38949723
サイズは同じで、上に取り付け位置のミラーがあればいいなと思いました。私の選択間違いでしょうか。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。