汎用サイドミラーのレビュー
有限会社坂口通信 様2022-10-23
- 用途:
- 車両メンテナンス
- 対象商品:
- 38949881
対応も迅速でとても信頼してお取り引きができました。とても良い商品でした。又機会があれば利用したいと思います。
有限会社高佐五園 様2022-05-24
- 用途:
- スキットローダーの整備
- 対象商品:
- 38949881
古いトヨタジョブサンで使用、無加工で取り付け可能、大きさ質感も良好
古めのトタクター等にお勧めです。
日本土地山林株式会社 様2021-05-19
- 用途:
- 林業機械のフォワーダという運搬機械のサイドミラー
- 対象商品:
- 38949924
何の問題もなく使用しています。
カガミだけの品ぞろえもあるので、助かります。
2019-02-14
- 用途:
- トラクターに左サイドに取付けようと思い購入しました。
- 対象商品:
- 38949897
古いトラクターですが、屋根のフレームに別チョイスのステーにて固定する予定です。
曲面ミラーですので左サイドから確認できると思います。
ニックネーム:ガジラ
でお願いします。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
2019-01-30
- 用途:
- 農業用トラクターに使用
- 対象商品:
- 38949881
ミラー自体は問題ないのですが、取り付け金具のねじ山はもう1~1.5cmくらい長くなりませんか?もう少し長ければクリップタイプの金具なども移植しやすいのですが。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
2019-01-28
- 用途:
- 古いフォークリフトのバックミラーを交換しました
- 対象商品:
- 38949881
古い高年式のフォークリフトのバックミラーが割れてしまったので交換しました。
1人が参考にしています
2017-04-04
- 用途:
- タイヤショベルサイドミラー
- 対象商品:
- 38949924
取り付け場所の金具が、よく写真ではわかりずらかったのですが、自分で取り付け部を一部加工し取り付け完了しました。
部品の一番大事な、取り付け部分のアップ写真があれば、もっと良かったです。
3人が参考にしています