バイクハンガー4(壁掛け式折畳み型フック)のレビュー
壁面あるいは柱に取り付けるタイプの自転車収納フックで、トップチューブをフックに掛けて自転車を水平に保持することができます。
取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります。
不要時にはフックははね上げておくことができます。
自転車を支えるフックは丈夫な鉄製で、重い自転車も十分に支えることができます。
またフックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。
自転車をできるだけ水平に保つことができるようフックは左右に角度を変えることができます。
本体下にある小さなフックはヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利です。
グルメ天国社 様2022-06-01
- 用途:
- 車庫でのバイクハンガーに
- 対象商品:
- 39118335
車庫内では邪魔者だったMTBがスッキリと納まり、満足しています。狭いガレージ内がスッキリとして大満足しています。
2021-08-14
- 用途:
- MTB飾り用
- 対象商品:
- 39118335
しっかりした作りで安心してMTBを壁に掛けられます。前輪も真っ直ぐの状態でも壁にハンドルが当たりません。奥行きも考えてあります。
1人が参考にしています
加茂タクシー有限会社 様2016-11-05
- 用途:
- バイクの格納
- 対象商品:
- 39118335
固定用ねじが軟弱、電動工具でねじを締め付ける際、ねじ山がかけてしまった3本全部、新たに別のねじ購入して取り付けが完了。その後は、問題なく使用。今後はバイクの重量でねじが耐えられるかが心配である。車庫内に設置しているので、万が一落下という事故により、自家用車に接触しないか心配である
1人が参考にしています
2019-07-13
- 用途:
- 自転車メンテナンス時の腰の負担軽減の為
- 対象商品:
- 39118335
数台所有している自転車のメンテやカスタムを行う際に壁にこちらのハンガーを取り付けて作業すると、立ったまま作業できるので体が辛くありません。(趣味での作業で楽しく、今までは気が付けば腰が痛いまま作業しがちで、休日明けの会社出勤時は腰にコルセットしてました)今では腰痛皆無です。
2014-09-04
- 用途:
- 展示
- 対象商品:
- 39118335
使い勝手はそこそこ良いのですが、バイクハンガーのフックが、自転車のワイヤーにあたるので、一工夫あればさらに良い商品になると思いました。
1人が参考にしています