ドリルチャックのレビュー

平均満足度 4.14 (50件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドリルチャック モノタロウ
モノタロウ
3,398 / 税込 3,738
高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。 【用途】ドリルの把握に。
50件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-04-15
用途:
穴あけ
対象商品:
39119333

交換後は問題なく使えています。チャック交換時にねじロックが元の製品に入っていたので、外すのに苦労した。

2023-06-16
用途:
ボール盤
対象商品:
39119333

ボール盤に付いていたものが駄目になったので交換の為購入、良かったです。

2023-02-17
用途:
ボール盤のチャック交換
対象商品:
39119333

トラックの部品加工に 頻度は少なめですが、約2年使用しました。
かなり良い物だと思います。
本体は問題なく使えてますが、チャックハンドルの歯が欠けてきて回しずらくなってきたので交換したいのですが このチャックに合うハンドルがどれを選べばよいのかわかりません。
該当する品番を教えてほしいです。

MonotaROからの回答

適合ハンドルは下記です。
注文コード:12122714
https://www.monotaro.com/p/1212/2714/

2022-05-30
用途:
工作用
対象商品:
49842923

ハンドプレスマシンを作成するために購入。
強度、寸法精度共に問題なしです。

2人が参考にしています
西尾工芸 様2022-02-12
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
39119333

ボール盤のチャックにガタが来たので、国産のチャックにしようと探しているとモノタロウレビューが目に留まり良さそうなので購入しました、取付てみると新ブレもなく良さそうです。

2人が参考にしています
2022-05-17
用途:
消耗品
対象商品:
39119333

13㎜用はなかなかなくしかも安価で構造もしっかりしてます。

2人が参考にしています
菅沼製作所 様2021-12-13
用途:
放電加工機・電極のチャッキング
対象商品:
39119333

いままではボール盤である程度使用してきたJIS規格のドリルチャックおさがりを放電加工機の電極用として使いまわしてきたが、今回モノタロウブランドのドリルチャックに交換使用してみた。精密な穴あけには向かないかもしれないが爪の硬度も規格品と同程度あるので今のところチャッキングに問題はない。
油の加工液に漬かるので耐久性があればリピートしたい。

有限会社三協自動車 様2022-01-04
用途:
自動車整備業
対象商品:
39119333

今まで使っていたボールのドリルチャックがハンドルを力一杯締めてもドリルが空転することがありこちらを購入しましたがブレもなくいい商品だと思います。

2022-02-17
用途:
Chuck replacement for Makita TB130
対象商品:
39119333

Fit to Morse shank, but guideways of 3 petals are not very precise. Best reached vibration swing 0.06mm, 0.15mm typical.

2022-01-24
用途:
ボール盤のチャック交換
対象商品:
39119333

駆動部の軸受け溝のサイズが少し現行のものよりわずかに大きいようでしたので、スペーサーを入れて対応しました。問題ないです。

2021-06-02
用途:
ボール盤のチャック交換
対象商品:
49842914

10mmをチャックできるというレビューを参考に、キラのKND-8に取り付けました。
DIYなので要求精度も高くないし、速度の無理は承知の上です。満足しています。

2021-05-23
用途:
ボール盤修理
対象商品:
49842932

安いですが、思った以上に精度は良いです。ポンコツボール盤の芯ブレが、かなり改善されました。

2021-04-10
用途:
旋盤作業
対象商品:
49842932

気になる精度は問題なし、13㎜チャックハンドルがそのまま合い使えたので道具スペースが助かります、一連のメーカー品が小径に未対応なのに1㎜でもチャッキング出来て範囲広い分重宝しています。

2021-01-24
用途:
木工 金属加工
対象商品:
49842914

他の方のレビューの外周のブレはあまり感じられず、肝心のチャックの性能も
私の要求には充分な精度が出ます。
JT1はなかなかないので、助かりました。
アシナASD305で使用しています。
規格は8ミリまでですが、実際には10ミリまで使用できます。
本当は10ミリまで使えるチャックが欲しかったのですが、規格での10ミリの物は高価なので、
このチャックで使えるのは
思わぬ嬉しい誤算でした。

2021-01-06
用途:
チャックがついてないボール盤を手に入れたので買いました
対象商品:
39119333

問題なく使えてます。
芯も出てるしチャックもしっかりしてます。
安いけど物はじゅうぶんです。

2020-12-12
用途:
木工、溶接
対象商品:
39119333

多少のブレはあるものの、値段の割にはいいものだと思います。自分の作業内容なら充分です。

自然の風工房 様2020-05-18
用途:
木工旋盤で作ったボールなどの中心に穴を開いるため
対象商品:
39119333

どつしりした重さで、スムーズにしっかりドリル刃をチャッキングする事が出来ました。格安で問題無く使えます

2020-05-27
用途:
ボール盤用に交換するため
対象商品:
39119333

価格が安くやや心配だったが、機能は満足です。ただ、チャックの外形がブレていたのて取り付けて最初に見たときは「おやっ」と思いました。

2020-02-20
用途:
ミニチュア旋盤の心押台に使用
対象商品:
39119333

安価で狂いもなく、とても良いと思います。安物卓上ボール盤のチャックもこれに交換しようかと考えています。

2019-12-06
用途:
ボール盤でのドリル保持

国内メーカーのものと交換。チャックの機能については問題なし。
付属のハンドルの精度が悪くて、回している途中で引っかかるものがあった。
使っていれば角が取れて直ってくるレベルだとは思う。同日に複数個購入し、他のは問題なかった。価格からすれば満足です。