パワーリレー G7Jのレビュー

平均満足度 4.84 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パワーリレー G7J omron(オムロン)
omron(オムロン)
2,298 / 税込 2,528
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。 【用途】パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ADACHI・EDS 様2023-03-13
用途:
モーターの開閉に使用
対象商品:
39070105

接点容量が25Aあるのでφ3-50W程度のモーターならいけるかなと使ってみました。寿命は分かりませんが、いけています。ただし「OCR」がありませんので要注意。今回は制御回路の改造で、本来の所に電磁接触器に「OCR」がついているのでそれに頼ることとしました。動作音が静かなのもいいです。

2022-12-12
用途:
1次回路の保護リレー
対象商品:
39070096

接点が4回路で、今回は2回路使用し、他2回路を予備として残して使用。値段は少々高めだが、予備回路とオムロン製を考えれば満足です。

2023-03-14
用途:
食器洗浄機の修理
対象商品:
46643396

一括発注だったのに、取付金具が、翌日届いたのに対し、パワーリレーは、2,3日後に届き、待ち遠しかった。商品はぴったし合い、正常動作しており、満足している。

2022-12-10
用途:
1次回路の保護リレー
対象商品:
39070096

サイズもピッタリで作動も良好で、予備回路もあり思た通りでした。

2022-05-17
用途:
ケルヒャー高圧洗浄機のスイッチ保護のため使用
対象商品:
39070096

海外製の高圧洗浄機はもともと200Vで使用する仕様のスイッチをそのまま100Vで使っているため、15A以上の電流が流れ、
スイッチング時のスパークにより接点が溶着する。お決まりのON、OFFスイッチ接点溶着の対策として、このパワーリレーを今回使用。接点も多いので、使い勝手は非常に良く、耐久性も高いと期待している。

4人が参考にしています
2022-08-28
用途:
電源装置の開発
対象商品:
39070001

この商品以外には選択肢がありません。助かっています。

2021-10-17
用途:
荷揚機の修理用
対象商品:
46642714

ウィンチのマグネットリレーが故障したので交換です。
上下2個使用しているのですが、壊れたのは1個だけ。
メーカーに頼むと2個セットでしか売ってくれない。
1個だけ手に入れられたのは有難いです。
価格は普通。
そんなに壊れる部品ではないので、まぁ良しとします。

2020-04-26
用途:
冷凍庫
対象商品:
39070001

家庭用冷凍庫に使用、CP用に電流容量があり何年使用出来るか楽しみです

1人が参考にしています
2019-10-22
用途:
キャンピングカーの商用電源とインバータ電源とのインターロック用
対象商品:
39070001

この手のリレーは5馬力程度の商用エアコンの制御にも内部で使われており、非常に信頼性の高いものです。コンパクトでねじ端子で通常のマグネットのように使えるのも便利です。

1人が参考にしています
2020-01-17
用途:
太陽光発電と商用電源の自動切換え
対象商品:
46642714

期待通りの商品でした。接点の耐用年数(ON/OFF回数)に関する情報も有ればより良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考とさせて頂きます。

ベーカーズメンテナンス 様2019-08-20
用途:
ヒーターの過熱防止装置
対象商品:
39070105

この手の接触器は納期がかかり困っていましたが即納してもらい助かりました。設置スペースが極狭なので高容量小型のものを探していましたので
凄く助かりました。一台から注文可能なので今後も利用させてもらいます。

1人が参考にしています
2018-11-29
用途:
制御機器の主要部品に。
対象商品:
39070035

付属のビスが短く配線のダブル、トリプル接続がややしにくいです。ビスがもう1~2mm長いと使いやすいです。

2018-01-05
用途:
数KWの負荷の電源ON/OFF
対象商品:
39070114

数KWの負荷の電源ON/OFFに使用していますが、Omronの信頼性で選びました。

2018-12-19
用途:
機械のメンテナンスで使用
対象商品:
39070096

他の通販と比べても価格も高くなく、何時も入荷が早いので助かります。

WEB-ARTS商会 様2017-10-13
用途:
ソーラー充電制御回路に。
対象商品:
39070035

DC12Vで20A程度を開閉するための回路に使用していますが、特に問題無く普通に使用できてます。

2017-07-09
用途:
暖房器具の制御
対象商品:
39070096

外付けのタイムスイッチと組み合わせ、1.5KWの暖房器具を夜、自動でオフし、朝自動でONする制御に使用しています。
非常に便利になりました。

2020-08-15
用途:
キャンピング車の内部外部電源自動切り替え

外部から100Vが入ったら内部インバータを切り離す目的で使用。万一の故障時の混触を考えると電磁開閉器の方がいいが高いしデカいのでこれで代用。
コイル通電時のオンとなる接点は抵抗性負荷で25Aと大きいがオンになっている側の接点が切れるときは8A限度なので大型の電子レンジ等を使用中は切り替えない方がよい。
すぐそばに外部の100Vが来ているのでアークがかぶると大事故になる。

3人が参考にしています
2017-05-23
用途:
M社マルチエアコンの部品
対象商品:
46643432

M社メーカ部品では価格が高く、電材店では納期が遅い為、利用しています。

2017-11-08
用途:
太陽光発電自作の電気開閉
対象商品:
39070026

大変満足しました、耐久性がどのくらいあるか楽しみです。

有限会社 宮嵜商店 様2016-08-31
用途:
制御盤の部品交換
対象商品:
39070096

パナソニックの撤退によりリレーを探していた。互換性があり助かりました。