コンクリートドリル 丸シャンクのレビュー

平均満足度 4.13 (119件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンクリートドリル 丸シャンク モノタロウ
回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル 【用途】コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
119件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
コバヤシサービス 様2026-02-08
用途:
エアコン工事

消耗品なので安価で助かります。意外と長持ちします。

2025-10-02
用途:
レンガの穴あけ

2本購入しましたが1本は曲がってたので使用できませんでした。1本はちゃんと使用できましたのでよかったです。

株式会社SK.SHIMIZUオート 様2025-05-20
用途:
電気工事など

コンクリート下穴開け用に購入しました。まだ使っていませんが、使い方で性能が大きく変わると思います。

1人が参考にしています
2025-02-10
用途:
コンクリートビスの下穴処理

石油ボイラータンク固定用ビスのコンクリート下穴処理に購入しました。
4ヵ所の下穴処理を行いましたが問題なく使用できました。
まだまだ使えます。
安価ですのでお勧めの商品です。

2024-01-04
用途:
コンクリートブロックの穴あけ
対象商品:
39177004

コンクリートブロックの穴あけ用に購入しました。まだ6箇所しか作業してませんが、価格に割に(失礼)作業性は良いと思います。丈夫そうな印象です。耐久性が問題かなと思いますが、価格が安いので再度購入で問題ないと考えております。

株式会社アップライト 様2024-02-02
用途:
タイルの穴あけ
対象商品:
39176961

安価であるが十分な切削力でした。細かなサイズのバリエーションがあるので、適切なサイズを選ぶ事が出来ました。

1人が参考にしています
2023-08-12
用途:
コンクリート穴あけ
対象商品:
39176961

最近では、コンクリートのビス締めにはアンカーを使用せずに直接コンクリートにねじ込めるビスが主流となりつつあります。ですので、細いタイプのコンクリート用ドリル刃が重宝されますが、本品は十分な性能を発揮します。

1人が参考にしています
2023-06-16
用途:
作業時
対象商品:
39176961

安価で尚且つ、標準的なコンクリートドリルです
切れ味も有名メーカーのものと比べても、問題ないと思います
消耗品なので、とても助かります

1人が参考にしています
2023-03-06
用途:
RC壁面への孔開け(ホワイトボード取付)
対象商品:
39176986

ドリル刃は、新しければ切れも良い。 消耗材なので、安価に調達できる本品は有難いです。
また、必要あれば購入したいです。

2023-01-27
用途:
コンクリートプラグの下穴に
対象商品:
39176995

コンクリットプラグF-5の下穴に使用。ドリルはマキタの充電式振動ドリルドライバーです。ハンマードリルに比べると穴あけに時間がかかりましたが、ドリルの性能差でしょう。
コンクリートブロックにアンカーの下穴をあけるには十分な性能と耐久性です。

1人が参考にしています
2023-10-21
用途:
コンクリートのビス止める穴あけ作業に使うきりです。

この値段でこの性能ならば文句無しです。もう少し長いのが有ると良いと思います。

2023-10-02
用途:
メンテナンス作業時
対象商品:
39176977

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

2022-09-16
用途:
門にレールをコンクリートに取り付けるため
対象商品:
39177004

数十年も前に施工したアコーデオン型アルミ門扉の鉄板レールが反ってきたので、下地のコンクリートにピス打ちして固定するために利用。インパクトドライバが必要でしたが、普通に穴をあけることができました。

奈良商会 様2023-08-06
用途:
コンクリートの穴あけ

1本が安かったから購入しました。
消耗品なのでありがたい。

工芸社 様2022-10-03
用途:
コンクリートビス取付け用穴開け
対象商品:
39176977

コンクリートドリルは消耗品のため安価なこのドリルはリピートです。
数回の穴開けでダメになる事も有りますがこの価格なら仕方有りません。
ビスコンを取付ける穴開け用に重宝しています。

山内型枠研究会 様2022-03-09
用途:
コンクリートへの穴あけ
対象商品:
39176961

コンクリート釘を打ち込むための下穴の削孔に使用しています。
2次製品等の固い構造物にも掘れますので、大変重宝しております。
また、折れたり、キリ先がつぶれたりする消耗品ですので、安価で購入できて
コスパが非常に良い商品です。

2022-01-19
用途:
コンクリートビスの施工に
対象商品:
39176977

コンクリートビス用のキリは消耗品なのでコスパ的にいつもこれを使っています、性能も耐久性(これは使い方でかなり左右されるかと思います)も申し分ないと思います。

2021-10-24
用途:
コンクリートに穴あけ
対象商品:
39176961

常に3本は予備するくらいの消耗品なので安いに越したことありません。助かっています。

2021-10-24
用途:
モルタル壁のネジ穴
対象商品:
39176961

振動ドリルに装着し使用しました。短時間で開いたのでよかったです。

2021-07-31
用途:
エアコン据付の穴あけ
対象商品:
39176961

マンションにエアコン据付の穴あけで使用しました。
この価格はありがたいですね。

1人が参考にしています