増設用分電盤のレビュー
- 用途:
- コンセント増設
- 対象商品:
- 39201181
増設する時に使いました。
200vの増設でも簡単にできるので楽でした。
免許持ってるけど素人でもなんとかなるものです。
- 用途:
- 納戸用に
- 対象商品:
- 39201163
納戸用に引き込んだ100V線ですのでこれを選択。
個別ブレーカーは2個、メインには後で漏電遮断器をつけています。
銅板金でブレーカー3個分の引き回しはあるのですが、(余っていたブレーカーを3個目として取り付けました。)
問題はメインブレーカー側には板金のリップが出ていないこと。おねじが最後です。
で、アース銅板を購入して、4枚重ねで、板金ハサミで形を作ってねじ側はパンチで穴あけ、メインの漏電遮断器はリップで処理をしました。
買った漏電遮断器が穴の寸法と合わなかったので、長手方向にやすりで拡大して使用可能にしました。
- 用途:
- エアコンの増設用分電盤
- 対象商品:
- 39201163
メイン盤からこの増設用分電盤に電源を接続し、クーラー専用のブレーカーとして使用しています。主電源は盤内ブスバーが既に配線されていて、入力端子に接続するだけで、とても助かりました。出力側は、各ブレーカーの2次側から取る形で、盤内配線は既に設置済みで、使いやすい分電盤でした。また、増設用にブレーカー1ラインの接続が出来る形になっていますので、予備として使えます。大変満足しました。
- 用途:
- エアコン増設により分電盤の増設が必要となった。
- 対象商品:
- 39201181
小型で簡単に取り付けが出来て良かった。2個のスペースにブレーカーを取り付けが出来て良かった。
- 用途:
- 自宅のブレーカー増設
- 対象商品:
- 39201163
自宅(一戸建て)で,どうしてもエアコンを増設するにあたり,専用回路が1本必要になりました.ブレーカーを1個だけ増設すればいいのですが,全交換ではなく,増設するために使う分電盤でお手頃なものを探していたところ,この商品に行き当たりました.
お弁当箱サイズですが,立派な分電盤です.デザインもスマートな感じで,ご家庭に増設するなら他に同等商品がなかなか見つかりません.工事もしやすく,何よりも商売の電気工事屋でない立場なので,業者さんの顔もありません.
そのような背景で,こちらの通販で取り扱っていただいていることに大変感謝しています.
- 用途:
- 分電盤の増設として
- 対象商品:
- 39201163
既設の分電盤の回路が不足した為に増設用として購入した所
コンパクトに設置出来て助かりました、又お店の対応も迅速で
明細も詳細に書き込まれていました。又機会がありましたら是非
取引をお願いします
- 用途:
- 全体的なつくりは良いが、電源側のブレーカの取り付けが難しい
- 対象商品:
- 39201163
左電源回路のスペースにELBの取り付けを考えましたが、
盤に直に取り付けできません。
渡り線も付属していないので、取り付けは厄介です。