パテ エアコン配管用のレビュー

平均満足度 3.91 (287件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パテ エアコン配管用 モノタロウ
モノタロウ
99 / 税込 109
エアコン配管用不乾性パテ 【用途】エアコン配管用パテ
287件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-11
用途:
建屋外からの配線取り込み口に防水目的で養生
対象商品:
39282853

建屋外からの配線取り込み口に防水目的で養生するまて、この商品を使いました。サイズもちょうどよく、形も容易に変形でき、しっかりと粘りと粘着性もあり、非常にコスパの高い商品でした。

2026-02-10
用途:
電気配線

電気配線のボックスを使用する時のすきま埋めのために使用。柔らかくて使いやすい。

有限会社キクイ興産 様2026-02-05
用途:
小窓から
対象商品:
39282853

配管を通したので少し多めに購入しました。
安価だが使いやすく伸ばしやすかったので良いと思う。

2026-01-25
用途:
配線の穴埋め

品質に問題なし。 200グラムと少量なので無駄なく使いきれるのは良い。

坂口電気 様2026-01-01
用途:
電気工事

エアコン取付の際に使用しました。
特に問題有りませんでした。
次回もよろしくお願いします。

2025-12-05
用途:
床穴の封止

高圧ケーブルを実験室の穴を通過する形で設置しましたが,その隙間をうめるために使用しています。適度のやわらかさで使いやすいように思います。

2025-09-03
用途:
エアコンなどの配管穴隙間埋め
対象商品:
39282853

硬く、柔軟さが乏しいためリピートはしない。 
ホームセンターなどのオリジナル品もそうだから、これも安かろう、悪かろうの典型。
また、使用後も粘着しづらいため施工時はともかくすぐに落ちてくる、または、はがれることが予想つく。
コーキングなどで周りをくっつけて使い切りました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

カーリペアクドウ 様2025-05-26
用途:
デットニングにイイ

車両のデットニングや金属の震える音けしに最適である、比重もおもくて加工しやすくて防水もあるこの素材はエアコン用の他にもイロイロな使いみちがあります。ただ高熱にあんまり強くないので(熱いとタレテくる)のでエンジンルームは避けたほうがよいとおもいます。

2025-04-29
用途:
洗濯パン排水口の隙間埋め

思った以上に簡単に隙間埋めが出来ました。
古い設備なので排水トラップが無く、下水の臭いが逆流するので
困っていました。臭いも改善しました。

2025-04-13
用途:
スチール物置の隙間封止

廉価スチール物置を施工しましたが隙間からの雨漏りが容易に心配される構造でしたので早速使用しました。作業性的には問題なく使用できました。一般的にエアコン配管に使用されるものと同様です。

2025-03-08
用途:
マンションのメンテナンス

他社の製品と比較して手に粘着しにくく使いやすかったです

2024-10-26
用途:
エアコン配管の水漏れ
対象商品:
39282853

柔らかくて使いやすいと思う。1回限りの少量使い切りかと思う。

株式会社アメニテック 様2024-10-09
用途:
エアコン取付時

ちょうどいい量なので、役立っています。また買います。

2024-09-13
用途:
配管のすきま埋め

価格もお値打ちで粘着力もあり使いやすく持っておくと便利です

2024-05-17
用途:
エアコン取り付け作業
対象商品:
39282853

初めて自分でエアコンの取り付けをしてみました。エアコン配管の取り付け穴の隙間を埋めるためにこのパテを使用しました。柔らかくて粘着力があり使い易かったです。

2024-04-05
用途:
スピーカー共振防止
対象商品:
39282853

自動車の純正スピーカーフレーム空洞部に押し込んで、余った分は周りの鉄板に土手のように盛り付けました。
1スピーカーに付き1個200g使い切る感じで、お金をかけずに音のメリハリが増します。
在庫のあるうちに是非!

2024-07-26
用途:
エアコンの配管穴を埋めます
対象商品:
39227447

よくある大手メーカーのものだと、暑い日特に手にくっついたりして荒れるし使いにくい。
これはその辺を考えてもとっても使いやすい。

2024-07-12
用途:
エアコン工事で配管の穴埋め
対象商品:
39282853

普段は因幡のパテを使っていますがネーミングに負けて購入しました。使用した感じそれほど変わりはなく少し硬い程度で気になる感じはありません。コストも安くこれからも購入したいと思います

有限会社依田被服 様2024-12-30
用途:
エアコン配管に

他社品と比較しても同等のイメージです。問題なし。もっと安ければなお良し。

株式会社松井組 様2024-03-18
用途:
工事現場に
対象商品:
39282853

配管用に購入しました。コスパ良く使いやすい、良い製品です。