Mネジケーブルグランド(A型/長足)のレビュー
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
2019-06-02
- 用途:
- ボックスからの通信ケーブル引出に。
- 対象商品:
- 39240047
老舗の製品ですから、世界最高水準です。
おもに業務で使用していますが、趣味の電子工作でも使います。
加工精度、耐久精度、価格、どれを取っても○です。
本年に入ってからは市場のニーズが多く供給が間に合わないということがありましたので、大目にストックしておきました。
西宮丸 様2016-08-17
- 用途:
- LEDライトの配線取り込み
- 対象商品:
- 39240056
船舶用の配線貫通ピースなどが見当たらないため。外部からFRP貫通させ尚防水の物が、見当たらなかったので、長足の物があって助かりました。もう少し長足の物があると使える所が多いのですが。
有限会社イケハウス 様2015-06-22
- 用途:
- 防水ケースからケーブルを引き出すときの口に
- 対象商品:
- 39239977
防水を求めていたので、その性能的にはOKです。ケーブルの太さの違いは中のシールの大きさを変えているだけで、外形は同じです。細いケーブルのときは、もっと小型化してほしいなと思います。
2016-05-11
- 用途:
- FRPボディとのケーブル取り出し部に使用
- 対象商品:
- 39239977
長足と書いてあったのでこちらを購入したが短くてナットが締まらなかった。仕方ないのでコーキングで接着して使用した。
MonotaROからの回答
誠に申し訳ございませんでした。
水の箱 様2013-11-18
- 用途:
- ケーブル接続の防水
- 対象商品:
- 39239995
締め具合が強く、防水にいいようです。最大20~30m水深で使用しますが、使い始めたばかりで、耐久性はこの先わかると思います。今のところ大丈夫です。
1人が参考にしています
2013-10-02
- 用途:
- 照明器具に関連する防水取り付け作業
- 対象商品:
- 39240031
品物はしっかりとした作りでよいです。
Monotaroさんに一点確認をお願いしたいことは、取り付け穴径サイズ
メーカー資料では、この型番の取り付け穴径は16.4-16.8mmとなっているようです。
MonotaROからの回答
誠に申し訳ございません。
精査して修正させて頂きます。
有限会社イケハウス 様2015-06-28
- 用途:
- 水中ロボットの製作
- 対象商品:
- 39239995
6mmと6.5mmのケーブルを通して水深30cmにつけたら浸水しました。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
2013-01-31
- 用途:
- 円筒形の筒の横からコードを入れる際に使用
- 対象商品:
- 39239977
コード寸法に対しての外形が大きすぎる 外形をコードに合ったサイズにしてもらえると有難いです あまりにも大きさが目立ちすぎて・・・